This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J722SXH01EVM:无法在 J722S RTOS SDK 包中找到以太网驱动程序

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1616256/j722sxh01evm-not-able-to-find-ethernet-drivers-in-j722s-rtos-sdk-pack

器件型号: J722SXH01EVM

您好、  

我尝试在 RTOS SDK 中查找以太网驱动程序、但找不到该驱动程序。 是否可在 SDK 中获取?

此致、
Irshad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我尝试在 RTOS SDK 中查找以太网驱动程序、但我找不到该驱动程序。 它在 SDK 中是否可用?

    抱歉、J722s 的 RTOS SDK 不支持以太网驱动程序。
    我们只得到 MCUSW(MCAL 驱动程序)和本地 Linux 驱动程序的以太网支持。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已申请 PROCESSOR-SDK-MCAL-EB-TRESOS 、但尚未批准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何适用于 RTOS SDK 以太网的示例代码? 以便我可以参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是否有任何适用于 RTOS SDK 以太网的示例代码? 以便我可以参考

    不、如前所述、对于以太网、我们没有来自 RTOS 的任何参考。
    您可以从 SDK 页面参阅 MCUSW 软件包以了解以太网示例。
    https://www.ti.com/tool/download/PROCESSOR-SDK-RTOS J722S-J722S

    我已请求 PROCESSOR-SDK-MCAL-EB-TRESOS 、但尚未获得批准。

    是否计划更改任何配置。 如果没有、则无需 EB 工具、您可以使用 SDK 的默认配置。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我计划更改配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    让我与合适的人核实、为您提供对 EBTresos 工具的访问权限。  

    此致、  

    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否确认是否与 TI 签订了任何 NDA?  如果是、您能否与我们分享 您的申请以获得批准?
    如果不是、请联系当地的 FAE(现场应用工程师)、了解 NDA 签名。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    能否说明一下获取 NDA 的流程是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Irshad、

    我会检查一下、然后重新回到这个问题上。

    - Keerthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Irshad、

    请联系当地现场团队获取此信息。

    reach2ti_india@list.ti.com

    - Keerthy