请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TDA4VEN-Q1
能否将其配置为 EHRPWM0_A? 然后、是否可以将 B20、C27 和 C27 配置为输出不同的 PWM 频率和占空比?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: TDA4VEN-Q1
能否将其配置为 EHRPWM0_A? 然后、是否可以将 B20、C27 和 C27 配置为输出不同的 PWM 频率和占空比?