This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU560V2STM-U:TMDSEMU560V2STM-U 未被 PC 识别–FA 被拒绝、后续步骤?

Guru**** 2811905 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU560V2STM-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1614542/tmdsemu560v2stm-u-tmdsemu560v2stm-u-not-recognized-by-pc-fa-rejected-next-steps

器件型号: TMDSEMU560V2STM-U

尊敬的 TI 团队:

我们的一个客户有关于 TI EVM (TMDSEMU560V2STM-U) 的问题。

该设备在购买后的一段时间内工作正常、但现在通过 USB 连接时 Windows PC 无法识别该设备。
通常情况下,仿真器在几秒钟到大约一分钟内被检测到,但在这种情况下,即使等待 5-10 分钟,它也无法被识别,并且似乎是完全无响应的。

该产品于 2025 年 3 月左右首次使用、总运行时间约为 270 小时。
没有明显的物理损坏、跌落或处理不当、也没有进行固件或软件更新或更改。
此评估仅使用与 PC 的标准 USB 连接进行、没有特殊的测试设备。

我们向 TI 申请了失效分析 (FA)、但申请被拒绝、因为 EVM 不支持 FA。

在这种情况下、是否有人建议:

  1. 我们下一步应该联系什么(CR 团队,更换流程等)?
  2. 是否有人遇到过此 EVM 的类似问题、该问题是如何解决的?

请提供任何指导。

 

Takashi

T4892597  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    线程所有者将在 2 月 17 日的一周内停止工作。 如果您在这周内没有收到更新、请 ping 通该线程。

    感谢您的耐心。

    此致、
    Harshith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takashi-san、

    对延迟的回复表示歉意。 我会将您的线程发送给处理调试探针的团队。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Takashi-san,

    客户可以联系 Blackhawk、在其 TMDSEMU560V2STM-U 上获得调试支持 —   https://www.blackhawk-dsp.com/support

    此致、

    Melissa