This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:如何添加 Openclaw

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1621083/am625-how-to-add-openclaw

器件型号: AM625

尊敬的 TI 专家:

客户正在使用 AM625 SDK9.2。 他们已经有 SOP。

最近 Openclaw 变得非常受欢迎,我们的竞争对手像 RK 都支持客户将 Openclaw 集成到 SOC 中。

因此、客户还希望将 Openclaw 集成到基于 ARM 运行的 AM625 中。

他们做了下面的一些实验、但未能对内容进行格式化:

image.png

您能否提供一些指导来帮助客户添加 openclaw 功能?

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这方面的专家本周已离职。 期待下周的答复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    正如 Mukul 提到的,专家目前已经离职,但由于问题似乎是关于 SDK 中缺少 git 包,下面是我的评论:

    您可以将 Yocto 配置为包含 Git 包并重新构建 Linux 根文件系统、但因为我对 Yocto 知之甚少、所以无法提供指令。

    也可以在 Processor SDK 中使用 Debian 软件包、然后在电路板上使用“apt install git“将 git 安装到根文件系统中。

    另一个与您的查询无关的重要注意事项是、您不应将 SDK9.2 用于生产、因为它存在 PLL 配置问题。 已在 SDK10.0 中修复此问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    Openclaw 目前没有 Yocto 配方。

    如果只是为了测试,在基于 Debian 的映像上安装运行时会更好,如 Bin 所述。

    [引用 userid=“7730" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1621083/am625-how-to-add-openclaw/6252902

    也可以在 Processor SDK 中使用 Debian 软件包、然后在电路板上使用“apt install git“将 git 安装到根文件系统中。

    [/报价]

    我已经尝试在 AM62x 上基于 Debian Trixie 的最新 Armbian 映像上安装 Openclaw。
    (请参阅: https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62X/11_02_08_02_Debian/exports/docs/devices/AM62X/debian/Getting_Started_Guide.html
    https://www.ti.com/tool/download/PROCESSOR-SDK-LINUX-AM62X/11.02.08.02 )

    我可以成功安装 openClaw。 正在共享以下日志。

    e2e.ti.com/.../Debian_5F00_boot_5F00_logs_5F00_openclaw.txt

    此致、
    Vinu