This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P-Q1:AM62P52:BT656、具有隔行扫描模式

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62P, AM62A7-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1612780/am62p-q1-am62p52-bt656-with-interlaced-mode

器件型号: AM62P-Q1
主题中讨论的其他器件: AM62P、 AM62A7-Q1

你(们)好  

对于我们的工程、我们需要 DPI 输出 BT656(隔行扫描模式)到 TP2803FE (CVBS NTSC)。

我设置面板计时:

static const struct drm_display_mode bt656_720x480I60_mode = {
	.clock = 27000,                                               // htotal*vtotal*59.94 Khz
	.hdisplay    = 720,
	.hsync_start = 720 + 16,          			// hdisplay + hfront_porch;
	.hsync_end   = 720 + 16 + 62,  			// hsync_start + hsync_len;
	.htotal      = 720 + 16 + 62 + 60,			// hsync_end + hback_porch; 858
	.vdisplay    = 480,
	.vsync_start = 480 + 9,               // vdisplay + vfront_porch;
	.vsync_end   = 480 + 9 + 6,        // vsync_start + vsync_len;
	.vtotal      = 480 + 9 + 6 + 30,   // vsync_end + vback_porch; 525
	.flags = DRM_MODE_FLAG_NHSYNC | DRM_MODE_FLAG_NVSYNC | DRM_MODE_FLAG_INTERLACE,
};

TP2803FE 无法正常工作。

因此、我们测量了 tp803fe 的 CVBS 信号、发现一个字段有一个字段同步标头、而另一个字段没有。 TP2803 的场同步接头根据 BT656 中的 SAV 和 EAV 信号生成。

和 kmstest 看到:

kmstest --device=/dev/dri/card2
Connector 0/@41: DPI-1
  Crtc 0/@39: 720x480i@119.88 27.000 720/16/62/60/- 480/9/6/30/- 120 (119.88) P|D 
  Plane 0/@32: 0,0-720x480
    Fb 51 720x480-XR24
press enter to exit

720x480i@119.88 不正确、正确的应该是 720x480i@59.94

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    您能否分享 “kmstest --device=/dev/dri/card2 --flip“的输出?
    我想这是预期的,- flip 将显示 59.94 的运行 fps。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    root@B:/app$kmstest --device=/dev/dri/card2 --flip
    连接器 0/@41:DPI-1
    CRTC 0/@39:720x480i@119.88 27.000 720/16/62/60/- 480/9/6/30/- 120 (119.88) P|D
    平面 0/@32:0、0-720x480
    FB 50 720x480-XR24
    按 ENTER 键退出
    连接器 0:FPS 54.54、最慢 20.36 ms
    连接器 0:FPS 54.54、最慢 20.37 ms
    连接器 0:FPS 54.54、最慢 20.89 ms

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    是的,似乎 fps 正在减半,但不确切的一半。 对于此分辨率、您可能需要设置 720x487。 请参阅在该主题末尾给出的 3 个补丁、该补丁由客户创建和测试: 关于 AM62A7-Q1:TIDSS:BT656、带隔行扫描模式  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已合并修补程序:

    root@B:/app$kmstest --device=/dev/dri/card2 --flip
    连接器 0/@41:DPI-1
    CRTC 0/@39:720x487i@119.88 27.000 720/20/20/98/+ 487/13/10/15/+ 120 (119.88) P|D
    平面 0/@32: 0.0-720x487
    FB 50 720x487-XR24
    按 ENTER 键退出
    连接器 0:FPS 56.80、最慢 18.90 ms
    连接器 0:FPS 56.80、最慢 18.65 ms
    连接器 0:FPS 56.80、最慢 18.35 ms
    连接器 0:FPS 56.80、最慢 19.35 ms

    但 IVI 显示滚动:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    kmstest --device=/dev/dri/card2 --flip

    连接器 0:FPS 56.80、最慢 18.90 ms、不是  59.94.

    是的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在您共享的图像下方进一步查看这些补丁:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    是的、我再次检查并确认昨天已正确纳入。 附件是 tidss 代码和 panel-simple.c 代码

    e2e.ti.com/.../Longhorn_5F00_bt656_5F00_487I_2D00_20260203.tar.gz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看代码“Longhorn_bt656_487I-20260203.tar.gz"。“。ths.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    我将在我结束时检查修补程序、同时:
    1.由于您看到滚动屏幕,很可能是时序参数与面板规格不匹配。 您能尝试一些时间参数间隔增大/减小的方法来查看滚动是否减轻。
    2.您可以分享面板的详细信息、零件号和数据表吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1.我试一下

    2.我使用 720x480i 27.000 720/16/62/60/- 480/9/6/30 连接到 IVI 面板的相机 (CVBS NTSC ),面板 可以正常显示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的彭奇。

      摄像头和 IVI 面板之间是否还有 tp803fe?

    您是否会提供这两个用例的硬件图表?

    1.摄像机-> IVI 面板

    2. AM62P -> IVI 面板。

    我认为应该是 AM62P --DPI-->TP2803FE -->SER -->DES -->IVI 面板、请纠正我。

    [quote userid=“628295" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1612780/am62p-q1-am62p52-bt656-with-interlaced-mode/6219238 我使用 720x480i 27.000 720/16/62/60/- 480/9/6/30 连接到 IVI 面板的摄像机 (CVBS NTSC ),面板 可以正常显示。[/报价]

    顺便说一下、您是否测量了 TP2803FE 和 IVI 面板之间的信号? HSYNC 和 VSYNC 时序是多少?

    此外、如您所述、它在使用 TP2803FE 输出模式数据时非常有效。 请分享时序参数。

    非常感谢!

    Yong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的米塔尔。

    我可以请求您的帮助来指导我们需要转储哪些 DSS 寄存器来验证时序参数吗? 然后我们可以要求鹏起提供。

    另外、 我是否可以询问是否有方法来验证您的 3 个修补程序是否已成功应用?

    非常感谢!

    Yong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1.camera -> IVI 面板:   witchout tp2803fe.

    2. AM62P -> IVI 面板:   AM62P --DPI--> TP2803FE --> IVI  

    3.  TP2803FE 输出模式:  CVBS NTSC ( 720x480i 27.000 720/16/62/60/- 480/9/6/30)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    AM62P --DPI-->TP2803FE --> IVI  

    我们有 测量 TP2803FE 输出 CVBS+信号,看照片:

    蓝色表示同步信号、读取没有同步信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pengqi、
    我有以下问题/回答:
    1.找不到  TP2803FE 的数据表。 这个器件是什么、它在做什么?
    2.为什么您不需要带相机的 tp2803 ,而需要带 SoC DPI 输出的 tp2803 ?
    3.请探测来自摄像头输出和 SoC DPI 输出的 HSYNC、VSYNC、DE 和 CLK 信号、并检查是否存在差异。

    我能否请您的帮助来指导我们需要转储哪些 DSS 寄存器来验证计时参数?

    问题不是寄存器设置正确时出现的、问题是时序参数是 IVI 面板或 tp2803 桥预期的参数。

    [报价 userid=“355179" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1612780/am62p-q1-am62p52-bt656-with-interlaced-mode/6220818

    另外、 我是否可以询问是否有方法来验证您的 3 个修补程序是否已成功应用?

    [/报价]

    Yong、首先、这些不是 TI 提供的补丁。 我们不能在或 EVM 上测试 BT656 隔行扫描、因为我们没有 DPI 输出。 现在、这些修补程序是由另一位客户创建的、他们按照 NTSC 规格使用其面板对其进行了测试、因此这些修补程序也应该可以在这里运行。 我能想到的唯一区别是鹏起 IVI 与该客户之间的时间参数差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1.找不到  TP2803FE 的数据表。 这个器件是什么、它在做什么?

       将 BT656 转换为 CVBS 信号

    2.为什么您不需要带相机的 tp2803 ,而需要带 SoC DPI 输出的 tp2803 ?

       摄像头 SOC 硬件支持 CVBS 信号输出

    3. 由于您看到滚动屏幕,很可能是时序参数与面板规格不匹配。 您能尝试一些时间参数间隔增大/减小的方法来查看滚动是否减轻。

       它仍在滚动中显示

    4.  我们没有 IVI 面板,但相机出 CVBS NTSC ( 720x480i 27.000 720/16/62/60/- 480/9/6/30) ,It can be displayed normally on IVI

    5.我想我们可以解决这个问题:“kmstest --device=/dev/dri/card2 --flip“输出日志是“Connector 0: FPS 56.80“而不是 59.94。 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    会议纪要:
    1.“ 720x487i@119.88 27.000 720/1/15/122/+ 487/2/16/20/+ 120 (119.88) 0x15 0x48“分辨率也以相同的速度滚动。
    2.有 2 个面板接收相同的 CVBS 输出。 群集面板显示滚动、而常规的多接口面板显示正确、但检测为 PAL 格式。
    3.  TP2803FE 是第一次使用,过去没有验证其当前功能,但它在多接口面板上显示正确的输出,尽管该面板检测到传入信号为 PAL 而不是 NTSC。

    4.请在设置中检查以下内容:
    a.请使用寄存器读取或任何其他方法来检查仪表组时序参数(有滚动问题)、以确认我们正在设置所需的相同参数。
    b.需要检查为什么客户端的多接口面板检测到 PAL 格式而不是 NTSC 格式的输出。 检测到 NTSC 格式时会发生什么情况、群集上的滚动问题是否得到解决?
    c.团队探测 SoC 的 DPI 输出、而不是桥接器的 CVBS 输出、并检查他们是否仍然看到 EAV 或 SAV 缺失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 

      c.团队探测 SoC 的 DPI 输出、而不是桥接器的 CVBS 输出、并检查他们是否仍然看到 EAV 或 SAV 缺失。

        是否有新的进展?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang:
    从我们上次的会议上得知、这 3 项 4a,b,c 必须由你测试。
    我看到您已标记 4c;我们的 EVM 上没有外露的 DPI 引脚、因此无法在我们这边进行测试

    请在获得结果时告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    4A:  我使用另外两家制造商的相机,相机输出 CVBS NTSC 信号,参数为 720x480i@119.88 27.000 720/16/62/60/- 480/9/6/30/。 连接到汽车系统的 CVBS 正常显示。

    4B:  am62p 输出 NTSC 正常。  面板不正确地显示“PAL"。“。 面板中有一个错误、可以忽略此项

    且  TP2803FE 启用向 IVI CVBS 的 partern 输出、CVBS 显示正常、无 滚动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang:

    [报价 userid=“628295" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1612780/am62p-q1-am62p52-bt656-with-interlaced-mode/6246673

    am62p 输出 NTSC 正常。  面板不正确地显示“PAL"。“。 面板中有一个错误、可以忽略此项

    且  TP2803FE 启用向 IVI CVBS 的 partern 输出、CVBS 显示正常、无 滚动

    [/报价]

    如果 IVI 面板实际识别 NTSC 信号并使用设置的隔行参数正常工作、对我来说、似乎 SoC 的隔行输出和桥接器的 CVBS 输出是正确的、并且您有一个有效的参考。
    最好向其他(不工作的)显示器供应商展示这一点、并检查为什么相同的信号不起作用。

    至于前面提到的丢失的同步信号、如果是这种情况、我预计 IVI 面板也不会在有任何容差的情况下工作。 如果您仍然认为这是由于缺少同步引起的、请请求您在 SoC 的 DPI 输出上显示丢失的同步。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PQ Wang、Divyansh、Linjun。

     Wangpq 请您告知我们您对此问题的计划吗? 我们是否需要加快分析速度?

    我试着去看票。  

    7 个测试用例的完成方式如下。

    1.案例 4/6/7 表明,无论哪两种摄像机或桥接 TP2803FE 输出 CVBS 格式数据 (NTSC ),都不会发生任何问题。 请注意、在情况 4 中是 TP2803FE 生成模式。

    2.机箱 3/5 显示,显示良好,带多接口面板。 但 多接口面板检测到 PAL 而不是 NTSC。

    3、案例 2 显示,滚动问题仍然发生与新的时序参数.

    4、案例 1 是 LH 和 M OEM 的要求。

    所以、 作为 PAL 而不是用多接口面板在案例 3/5 中检测到的 NTSC、用这种面板进行比较测试是否仍然很有价值?

    或者、我们不需要深入了解使用多接口面板(而不是 NTSC)检测到 PAL 的问题。 请纠正我。

    待办事项列表:

    1.请检查 LH 团队是否能提供 TP2803FE 的数据表,

    2.请 LH 团队帮助供应商提供 IVI 面板的计时参数。

    3.请 LH 团队帮助探测来自 SoC 的 DPI 输出,而不是来自桥接器的 CVBS 输出,并检查他们是否仍然看到缺少 EAV 或 SAV。

    Divyansh Mittal 您会查看待办事项列表吗? 如果有更多建议、请告知我们。

    非常感谢!

    Yong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好   

    我想知道他们用于 AM62A7-Q1 的 SDK 的版本号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Divyansh。

    Pq 的问题是、您在哪个 TI SDK 版本上提供了这 3 个补丁?  

    他只发现这个词,“下面是我为支持内核 6.6.58 平台中的 interlace 模式而制作的补丁“。

    请帮助澄清一下。

    我想知道他们用于 AM62A7-Q1 的 SDK 的版本号?

    是的、似乎 fps 正在减半、但不完全一半。 对于此分辨率、您可能需要设置 720x487。 请参阅在该主题末尾给出的 3 个补丁、该补丁由客户创建和测试: 关于 AM62A7-Q1:TIDSS:BT656、带隔行扫描模式  [/报价]

    非常感谢!

    Yong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PQ:
    请使用 SDK 版本 10.01、它使用 Linux 内核 6.6。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PQ:
    根据内部共享的面板参数、面板分辨率似乎是 1920x720? 为什么我们要使用 720x480?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题:数据表提到仪表组面板是 1920x720 LVDS 面板、但在您的设置中、您尝试使用 720x480 CVBS 格式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      IVI 有两个面板,一个是 MIPI-CSI( 1920x720 LVDS  )  面板, 另一个是 CVBS(720x480)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 

    AM62A7-Q1:TIDSS:具有隔行扫描模式的 BT656  正常、  已经正常工作。

    小组讨论:  

      非常重要