This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXSOMXEVM:[EP2000][DRA829V]【摄像头】启用视频捕捉

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DRA829V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1612287/j721exsomxevm-ep2000-dra829v-camera-enable-video-capture

器件型号: J721EXSOMXEVM
Thread 中讨论的其他器件: DRA829V

TI SDK 版本:10.01.00.04

尊敬的团队:

我们最近已经为我们的设置启用了双摄像头采集、其中 Maxim9295/9296 串行器/解串器对连接到 DRA829V 进行摄像头采集。 由于 TI 不支持串行器/解串器、因此我们已配置串行器/解串器以及 TI SDK 10.01.00.04 视觉应用接口。 vision-app 在 MCU2_0 R5F 内核上运行、A72 (Linux) 上的 vx_app_multi_cam.out 应用有助于触发捕获和存储捕获的图像。 有关更多信息、请参阅相关的标签“双摄像头捕捉错误“。

现在、我们希望启用视频捕获。

由于我们已经能够将可用的帧存储在 A72 Linux 缓冲区中、因此我想使用 app_multi_cam_codec 应用程序对帧进行编码、并将视频存储到 SD 卡中。 Plaease 让我们知道理解是否正确。

CSI→VPAC→Vision Apps Buffer (NV12)→appsrc→GStreamer→MP4

所以,我遵循了这个视觉应用用户指南:Vision Apps 用户指南:多摄像头+编解码器应用 

但我在构建“make edgeai“时遇到错误。

image.png

在我们的设置中、openvx 在 MCU2_0 R5F 内核中运行。 我们希望仅在 Linux 中启用编解码器。

在这种情况下、请使用如何配置构建系统?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处的工具链路径包含这些与工具链相关的文件:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sumanta Maity:

    如果要使用 GStreamer、需要为 EdgeAI 构建。 您`m将 BUILD_FLAGS.MAK 中的 TISDK_IMAGE 变量更改为 edgeai、而不是运行 μ` AKE edgeai。

    这应该 可以避免该问题。


    您看到的特定工具链问题是因为缺少预期的工具链。 AArch64-none-linux-GNU 工具链可从 ARM (https://developer.arm.com/downloads/-/arm-gnu-toolchain-downloads) 安装。

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jared、

    似乎启用了 EDGAI、将禁用 ETHFW。 这里是否有任何依赖关系?

    //vision_apps_build_flags.mak
    
    ifeq ($(BUILD_EDGEAI),yes)
    BUILD_ENABLE_ETHFW=no
    endif

    我们将在 MCU2_0 和 Vision 应用中运行 ETHFW。

    据我所知、 v4l2h264dec 编解码器仅在 Linux 中才需要。 请告知我们 R5F 中是否需要任何 EdgeAI 依赖项?

    如果我们在 R5F 中不需要 EDGAI、请告诉我们如何仅为 Linux 启用 EDGEAI、请提供任何文档/链接以便更好地理解。

    谢谢。此致、
    Sumanta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sumanta Maity:

    要使用 GStreamer、需要在 R5F 内核上提供 EdgeAI 支持。 借助 GStreamer、插件可与 R5F 内核通信、从而运行 ISP 应用。

    PSDK RTOS 支持编解码器 API、并且无需 Linux 即可使用该编解码器。

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jared McArthur ,

    我们并未考虑从 MCU2_0 禁用 ETHFW。 所以、我们需要在 Linux 中安装编解码器。 请提出一种方法。

    我们可以快速致电吗? 这将有助于彼此更好地理解、并有助于更快地移动 TT?

    我正在印度工作 (GMT+5.30)。 请告诉我、我们可以安排短通话。


    谢谢。此致、
    Sumanta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sumanta Maity:

    我们的 SDK 不支持此功能。 您不能在 PSDK RTOS 中使用编解码器 API 吗?

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jared McArthur ,

    我们不考虑在 PSK RTOS 中使用编解码器 API。

    我们要在 A72 Linux 中使用编解码器 API。
    如前所述、我们已经在 A72 Linux 中接收到帧、只需使用那里的编解码器对帧进行编码并存储为文件 (.mp4)。

    请您就此提供帮助。

    我认为这里有误解。 我们可以通过短电话解决问题吗? 由于时区差异、此线程需要很长时间。

    谢谢。此致、
    Sumanta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jared、我们希望有一个简短的电话来加快开发速度、这是不是可能的? 我们需要澄清一下编解码器 API 的使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sumanta Maity 和 Jose Daniel Ambrocio:

    如果您需要、我们可以给您一个简短的电话。 我认为这是没有必要的。

    查看 Makefile 和文档、只是构建 edgeai 并安装到 SD 卡看起来并不会禁用 ETHFW。

    如果您按照以下文档中的说明操作: 多摄像头+编解码器应用程序、则该应用程序应该可以正常工作。

    CSI→VPAC→Vision Apps buffer (NV12)→appsrc→GStreamer→MP4

    正确、尽管 appsrc 是 GStreamer 的一部分。


    可以使用  我在此处提供的信息来解决工具链的原始问题:

    您看到的特定工具链问题是因为缺少预期的工具链。 AArch64-none-linux-GNU 工具链可从 ARM (https://developer.arm.com/downloads/-/arm-gnu-toolchain-downloads).
    ) 安装

    工具链在运行以下命令时安装:

    $ ./sdk_builder/scripts/setup_psdk_rtos.sh

    具体来说、安装脚本会运行 linux-devkit.sh 脚本、该脚本会将工具链安装到系统根目录中。


    您应该能够 通过编辑现有的 app_multi_cam_codec 应用程序并添加对 Maxim 设备 的支持(类似于您对 app_multi_cam 所做的操作)来测试 Maxim9295/9296。

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jared McArthur ,

    谢谢!
    让我尝试整合这些更改。

    请保持该主题开放。 我会回来的。

    谢谢。此致、
    Sumanta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已集成对 app_multi_cam_codec 的更改、运行 app_multi_cam_cam_codec 应用程序时收到此错误。

    103.186816 s:vx_zone_error:[vxUnmapImagePatch:2569]映射地址为空
    103.186854 s:vx_zone_error:[vxUnmapImagePatch:2569]映射地址为空
    103.186870 s:vx_zone_error:[vxUnmapImagePatch:2569]映射地址为空
    103.186875 s:vx_zone_error:[vxUnmapImagePatch:2569]映射地址为空

    请在此处找到完整的日志、

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/complete_5F00_logs.txt

    大家知道 TI 模块非常复杂、我需要您的支持才能调试问题。 请帮忙。
    可以提供指导或被动支持。


    谢谢。此致、
    Sumanta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sumanta Maity:

    您是否在运行脚本之前运行了以下命令:

    $ source /opt/vision_apps/vision_apps_init.sh

    您能否发送为脚本提供源的输出?

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jared、

    感谢您的支持!

    请查找日志以及 vision_apps_init.sh、
    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/complete_5F00_logs_5F00_01.txt

    此致、
    Sumanta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jared、

    MCU2_1 是 DMPAC 运行的位置、因此应该是必需的。

    这是 VPAC、到目前为止我们未使用 DMPAC。 您能告诉我们为什么需要 DMPAC 吗?

    在您的示例日志中、您能告诉我们、
    1) 什么是图像传感器格式? 在我们的例子中、图像审查器将以 30FPS 生成 3840x2160 RAW12。

    2) 如果可能,您可以一起运行 2 台摄像机并共享日志吗?

    3) output_video_0.mp4 的运行是否适合您? 我们生成了两个视频文件、但这些文件的大小为 0、文件中没有数据。

    4) 我看到 gstreamer 输入帧大小为 1920x1080。 由于我们的传感器将生成  3840x2160 数据、因此我们是否需要缩小帧的规模、或者 TIOVX 配置会进行处理?

    5) 在这种情况下、我们如何支持 3840x2160 分辨率视频、如果可能、您可以分享 4K 分辨率的日志吗?

    6) 您能否提供支持 4K 分辨率的补丁?

    谢谢。此致、
    Sumanta Maity

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sumanta Maity:

    我们有 VPAC、截至目前我们未使用 DMPAC。 您能告诉我们为什么需要 DMPAC 吗?
    [/报价]

    查看 app_multi_cam_codec 演示的代码、则不需要 DMPAC。

    我也看不到与您的错误消息相关的日志:

    REMOTE_SERVICE: RX: mcu2_0 (port 21) -> mpu1_0 (port 21) cmd = 0x00000005, prm_size = 0 bytes ... Done !!!

    您移植了编解码器演示吗?

    另一个注意事项、CPU_ID 4 是 用于 J784S4 和 J721S2 的 TIVx_CPU_ID_MPU_0、您是否以某种方式为这些平台之一进行构建?

    [报价 userid=“656552" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1612287/j721exsomxevm-ep2000-dra829v-camera-enable-video-capture/6231530

    2) 如果可能,您可以一起运行 2 台摄像机并共享日志吗?

    [/报价]

    我可以、您是否也可以单独运行 1 个摄像头? 调试一个摄像头而不是两个摄像头会更容易。

    [报价 userid=“656552" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1612287/j721exsomxevm-ep2000-dra829v-camera-enable-video-capture/6231530

    3) output_video_0.mp4 的运行是否适合您? 我们生成了两个视频文件、但这些文件的大小为 0、文件中没有数据。

    [/报价]

    是的。

    [报价 userid=“656552" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1612287/j721exsomxevm-ep2000-dra829v-camera-enable-video-capture/6231530

    4) 我看到 gstreamer 输入帧大小为 1920x1080。 由于我们的传感器将生成  3840x2160 数据、因此我们是否需要缩小帧的规模、或者 TIOVX 配置会进行处理?

    [/报价]

    您可以在 main.c 中编辑 gstreamer 流水线帧大小

    5) 在这种情况下、我们如何支持 3840x2160 分辨率视频、如果可能、您可以分享 4K 分辨率的日志吗?
    [/报价]

    我没有要测试的 4K 摄像头。

    6) 您能否提供支持 4K 分辨率的补丁?
    [/报价]

    在 set_ref_pool_defaults 函数中编辑大小。

    此致、
    Jared

    [/quote]
    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jared、

    您的回答对我们来说非常简洁明了、令人困惑。

    我们能否进行简短的通话来讨论?

    您能告诉我们您的工作时间吗? 我会安排通话。

    谢谢。此致、
    Sumanta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sumanta Maity:

    您能告诉我们您的工作时间吗? 我会安排通话。
    [/报价]

    我的工作时间是从 9 到 5 CST。

    移植 app_multi_cam_codec 演示时、应确保流水线保持相同的分辨率/帧速率。

    [报价 userid=“656552" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1612287/j721exsomxevm-ep2000-dra829v-camera-enable-video-capture/6231530

    4) 我看到 gstreamer 输入帧大小为 1920x1080。 由于我们的传感器将生成  3840x2160 数据、因此我们是否需要缩小帧的规模、或者 TIOVX 配置会进行处理?

    [/报价]

    如果您通读 app_multi_cam_codec 演示 (vision_apps/apps/basic_demos/app_multi_cam_codec/main.c) 的 main.c、则可以看到编码器池的宽度和高度在  set_ref_pool_defaults 中设置。 这些值最终被馈送到 set_codec_pipe_params、然后馈送到 construct_gst_strings。

     CONSOLE_GST_STRING 函数创建 GST 流水线。 默认情况下、不会对视频流进行缩放、但这会导致传感器和 GST 流水线之间的大小不匹配。 如果您编辑 set_ref_pool_defaults 函数、则可以更正此差异。

    另一种选择是添加多标量节点、但这会更复杂。

    默认情况下、此演示支持 IMX390。  您必须移植到 4K 传感器。

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jared、

    感谢您的解释!

    我移植了 multi_cam_codec 演示、还启用了 gstreamer 日志。 这是我观察到的、

    4K GStreamer 管道配置且启用了一个摄像头时、不会存储视频。 请查找配置文件、日志和图形输出文件。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/output_5F00_4k_5F00_single_5F00_cam_5F00_01.zip

    1080p GStreamer PIPE 配置并启用了一个摄像头后、将存储视频。 但看起来视频帧只是原始帧的一小部分。 它不是缩放的帧/完整帧视图。 请查找配置文件、日志和图形输出文件。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/output_5F00_1080p_5F00_single_5F00_cam_5F00_01.zip

    我们是否需要优化才能获得 4K 视频输出?

    我的工作时间为 9 到 5 CST。

    你的工作时间,将是非常晚印度时间。 有没有来自印度团队的任何人可以接受这张票。 这对我们来说很好。

    谢谢。此致、
    Sumanta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sumanta Maity:

    [报价 userid=“656552" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1612287/j721exsomxevm-ep2000-dra829v-camera-enable-video-capture/6234840

    我们是否需要优化才能获得 4K 视频输出?

    [/报价]

     调用 APP_QUERI_SENSOR 时、您是否设置了正确的参数? 传感器对象是使用 4K 图像宽度/高度初始化的吗?

    [报价 userid=“656552" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1612287/j721exsomxevm-ep2000-dra829v-camera-enable-video-capture/6234840

    你的工作时间,将是非常晚印度时间。 有没有来自印度团队的任何人可以接受这张票。 这对我们来说很好。

    [/报价]

    当前未启用。

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jared、

     调用 app_querry_sensor 时是否设置了正确的参数?

    是的、当 启用了 4K 分辨率的 en_out_capture_write 时、将接收帧并对其进行存储。

    传感器对象是否使用 4K 图像宽度/高度进行了初始化?

    是的。

    为了快速跟踪此主题、我计划在 CST 星期二 Morning 上拨打电话、如果需要推迟、请告诉我。


    谢谢。此致、
    Sumanta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sumanta Maity:

    J721E 不支持 4K 编码。

    从文档中:

    由于硬件限制、编码器不支持超过 1080p 的分辨率。 最多可并行处理 2 个通道。 当仅使用 1 个通道时、1080p 支持更高的帧速率、因为它会在两个硬件管道上分配负载。 单个 1080p 通道的最大帧速率为 60fps。

    来自 TRM:

    6.8.1 编码器概述
    该编码器能够支持:
    •1 个 1080p60 视频流编码或
    •2 个或 3 个 1080p30 视频流编码

    如果要对 4K 视频进行编码、则必须移动到其他设备。 例如、J721S2 或 J784S4 都支持 4K 编码。

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jared、

    感谢您提供的信息!

    由于不能选择 4K、因此我将选择 1080p 视频输出选项。

    正如我之前提到的、
    1080p GStreamer PIPE 配置并启用了一个摄像头后、将存储视频。 但看起来视频帧只是原始帧的一小部分。 它不是缩放的帧/完整帧视图。 日志可在我之前的评论中找到。

    我在研究这一点、现有的 app_multi_cam_capcode 应用程序似乎支持 1920x1080、因为输入和输出帧大小都是一样的。

    对于我们来说、输入为  3840x2160、输出为 1920x1080、因此我认为现有的 LDC LUT 无法按预期工作。

    那么、我们如何得到具有  3840x2160 输入帧大小和  1920x1080 输出帧大小的 LDC LUT 呢?


    另外、能否请您分享您的电子邮件 ID、我希望安排通话。 短电话有助于澄清许多事情。

    谢谢。此致、
    Sumanta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sumanta Maity:

    那么、我们如何获得具有  3840x2160 输入帧 大小和 1920x1080 输出帧大小的 LDC LUT?
    [/报价]

    您可以使用 LDC 来调整大小、但大多数情况下使用多缩放器来调整大小。 我想使用 LDC 来调整大小、您需要调整扫描床宽度和高度以及帧宽度和高度。  

    您必须调整输入值和输出值以进行更改:

    • 输入:1920x1080
    • 输出:1280x720

    收件人:

    • 输入:3840x2160
    • 输出:1920x1080

    下面是启用降标时使用的代码片段。

            if (1 == obj->downscale && status == VX_SUCCESS)
            {
                obj->scalerObj.output[0].width = obj->enc_pool.width;
                obj->scalerObj.output[0].height = obj->enc_pool.height;
                obj->scalerObj.output[0].arr = obj->enc_pool.arr[0];
                status = app_create_graph_scaler(obj->context, obj->capture_graph, &obj->scalerObj, obj->ldc_out_arr_q[0]);
                APP_PRINTF("Scaler graph done!\n");
            }

    另外、您能否分享您的电子邮件 ID、我想安排电话。 短电话有助于澄清许多事情。
    [/报价]

    我会给你发送电子邮件。

    此致、
    Jared

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jared、

    我修改了以下更改、

    //vision_apps/apps/basic_demos/app_multi_cam_codec/multi_cam_codec_ldc_module.h
    LDC_TABLE_WIDTH   (3840)
    LDC_TABLE_HEIGHT  (2160)

    //vision_apps/apps/basic_demos/app_multi_cam_codec/multi_cam_codec_ldc_module.h
    obj->enc_pool.width = 1920;
    obj->enc_pool.height = 1080;
    obj->dec_pool.width = 1920;
    obj->dec_pool.height = 1080;

    //vision_apps/apps/basic_demos/app_multi_cam_codec/multi_cam_codec_ldc_module.h
    poolObj->width = 1920;
    poolObj->高度= 1080;

    启用比例尺。
    如果我缺少任何更改、请告知我。

    完成这些更改后、我会看到 LDC 输出帧的大小为 3840x2160、并且图像为完整图像。

    但生成的视频是全绿色的。 不知道出了什么问题!

    请找到随附的日志、
    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/logs_5F00_downscale_5F00_1080p_5F00_01.zip

    谢谢。此致、
    Sumanta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sumanta Maity:

    obj->dec_pool.width = 1920;
    obj->dec_pool.height = 1080;

    DEC_POOL.HEIGHT 需要为 1088。

    是否可以禁用 en_decode?

    进行此更改后、我可以看到 LDC 输出帧的大小为 3840x2160、映像为完整映像。
    [/报价]

    这是否意味着来自 LDC 的图像正确? 如果启用 en_out_img_write、映像是否正确?

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jared、


    EN_DECODE 已禁用。

    这是否意味着来自 LDC 的图像是正确的?

    是的、这是正确的、尽管失真没有完全校正。


    如果启用 en_out_img_write、图片是否正确?

    当仅启用 en_out_image_write (1) 时、不存储帧。


    此致、
    Sumanta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sumanta Maity:

    目前仍在调试、IMX390 上也会出现此问题。

    在验证图调用之后、需要发送用于设置系数的命令。 我正在测试/调试并在验证后发送命令、当前是如此。

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sumanta Maity:

    下面是用于设置系数的补丁。 1 个 IMX390 现在可顺利进行缩放。

    From 68975484eb306ba3e4976cdc58e028ff5bc11a0f Mon Sep 17 00:00:00 2001
    From: Jared McArthur <j-mcarthur@ti.com>
    Date: Fri, 27 Feb 2026 13:58:45 -0600
    Subject: [PATCH 1/1] Send multiscaler coefficients to scaler node
    
    Signed-off-by: Jared McArthur <j-mcarthur@ti.com>
    ---
     apps/basic_demos/app_multi_cam_codec/main.c | 7 +++++++
     1 file changed, 7 insertions(+)
    
    diff --git a/apps/basic_demos/app_multi_cam_codec/main.c b/apps/basic_demos/app_multi_cam_codec/main.c
    index dc9fdf1..41279ba 100755
    --- a/apps/basic_demos/app_multi_cam_codec/main.c
    +++ b/apps/basic_demos/app_multi_cam_codec/main.c
    @@ -1387,6 +1387,13 @@ static vx_status app_verify_graph(AppObj *obj)
             status = vxVerifyGraph(obj->capture_graph);
         }
     
    +    if (status == VX_SUCCESS && obj->downscale)
    +    {
    +        vx_reference refs[1];
    +        refs[0] = (vx_reference)obj->scalerObj.coeff_obj;
    +        status = tivxNodeSendCommand(obj->scalerObj.node, 0u, TIVX_VPAC_MSC_CMD_SET_COEFF, refs, 1u);
    +    }
    +
         if(status == VX_SUCCESS)
         {
             if ( obj->encode )
    -- 
    2.34.1
    

    请测试更改并使用结果更新线程。

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jared McArthur ,

    进行上述更改后、视频捕捉现在可以正常工作。
    感谢您的更改。

    视频现在已从 4K 扩展到 1080p。
    但我观察到了两件事:
    1) 对于我们而言、传感器正在生成 30FPS 的帧(我们已在 A72 Linux 上使用日志进行验证)、但生成的视频为 22.5fps。
    2) 镜头失真未完全校正,视频帧与原始图像相比不平滑/清晰。

    谢谢。此致、
    Sumanta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sumanta Maity:

    1) 对于我们来说、传感器会生成 30FPS 的帧(我们已在 A72 Linux 上使用日志进行验证)、但生成的视频为 22.5fps。
    [/报价]

    我不知道为什么制作的视频是 22.5fps。 IMX390 在缩小比例时的 fps 为 30fps。

    2) 镜头失真未完全校正、并且与原始图像相比、视频帧不是平滑/清晰的。
    [/报价]

    您可能需要调整 LDC 来解决该问题。 请为此开一个不同的 TT。

    关于视频帧不平滑/清晰、是在图像缩放之前还是之后?

    此致、
    Jared

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jared McArthur ,

    当然、我将为 LDC 校正创建另一个支持工单。

    您可以关闭此主题。

    感谢您的支持!

    此致、
    Sumanta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sumanta Maity:

    您能否将线程标记为已解决?

    此致、
    Jared