This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:在 TIDL 上编译 TFLite 时、我们面临着基于变压器的深度模型(深度任意 V2)的委派故障

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1618798/tda4vh-q1-on-compiling-tflite-on-tidl-we-are-facing-delegate-failure-with-transformer-based-depth-model-depth-anything-v2

器件型号: TDA4VH-Q1

我试图通过使用 TIDL 在 TI 电路板上拥抱来运行深度任意 V2(基于变压器)模型。 我将模型从 ONNX 转换为 TFLite、并支持 TIDL 代表。 在编译期间、我在界面收到错误、如果我移除委派、则会创建 artifacts 文件夹、但不会生成.bin 文件、因此模型仅在 ARM CPU 上运行。 我想知道这个问题是否是由于当前 SDK 中对变压器操作员的支持有限所致。 TIDL 是否支持基于变压器的深度模型、或者仅推荐用于 TI 电路板的基于 CNN 的深度估算模型? TIDL_Error.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    对变压器的支持可能有限、为了进行检查、您能否分享转换后的模型进行试用?  

    此致、

    Brijesh