This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM-Q1:运行 TIDLRT 和 onnxrt_ep.py 中的模型会产生 DIFF 输出、TIDLRT 的输出精度较低

Guru**** 2866460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1622036/tda4vm-q1-running-a-model-in-tidlrt-and-onnxrt_ep-py-produces-diff-output-and-the-tidlrt-has-less-accuracy-in-output

器件型号: TDA4VM-Q1
主题中讨论的其他器件: Midas

我从 TI 的 modelzoo (https://github.com/TexasInstruments/edgeai-modelzoo) 获取了 MidasSmall 、并由此生成了工件、使用在 TIDLRT 上生成的工件时、在板上运行 onnxrt_ep.py 和 TIDLRT 后生成的输出与此处的精度下降不同  

为了供您参考、我分享了 onnxrt_ep.py 和 TIDLRT (Classification.cpp) 的预处理和后处理 proc

Onnxrt_ep.py  
下面是预处理  
DEF 推断_图像 (sess、image_files、config):
  '''
  调用运行时会话

  :param sess:运行时会话
  :param image_files:输入图像文件名列表
  :param config:配置字典
  :返回:输入图像
  :返回:输出张量
  :返回:总处理时间
  :返回:子图处理时间
  :返回:输入张量的高度
  :返回:输入张量的宽度
  '''

  #获取会话的输入详细信息
  input_details = sess.get_inputs()
  input_name = input_details[0].name
  float_model = input_details[0].type =“tensor (float)“
  高度= input_details[0].shape[2]
  width = input_details[0].shape[3]
  通道= input_details[0].shape[1]
  批处理= input_details[0].shape[0]
  IMG =[]
  形状=【批次,通道,高度,宽度】

  #准备输入数据
  input_data = np.zero(形状)
  对于 I IN 范围(批次):
    imgs.append(
      image.open (image_files[i])
      .convert(“RGB")“)
      .resize(宽度,高度)、PIL.Image.Lanczos)
    )
    Temp_input_data = np.expand_dims (imgs[i]、axis=0)
    Temp_input_data = np.transposal (temp_input_data、(0、3、1、2))
    INPUT_DATA[i]= temp_input_data[0]
  如果是 float_model:
    INPUT_DATA = NP.float32 (INPUT_DATA)
    对于 Mean、scale、ch in zip(
      CONFIG[“session"]["input_mean"],“,</s>“ “、
      CONFIG[“session"]["input_SCALE "]“ "],“,</s>“ 、
      范围 (input_data.shape[1])、
    ):
      input_data[:、ch、:、:]=(input_data[:、ch、 :、:]-均值)*比例
  否则:
    INPUT_DATA = np.uint8 (INPUT_DATA)
    CONFIG[“session"]["input_mean"]=“=[0“[0,“,0、0、0]
    CONFIG[“session"]["input_SCALE "]“ "]=“=[1“[1、1、1]

  #调用会话
  start_time = time.time ()
  输出= list (sess.run(None、{input_name:input_data})
  stop_time = time.time ()
  推断时间= stop_time - start_time

  COPY_TIME、sub_graphs_proc_time、totaltime、DDR_bw = get_benchmark_output (SESS)
  proc_time = totaltime - copy_time

  返回 IM、输出、proc_time、sub_graphs_proc_time、DDR_bw、 高度、宽度

postproc 如下  
Elif CONFIG[“task_type"]=="midasTI"“=="midasTI":“:</s>“
      #运行输出
      深度= OUTPUT [0] #[1、1、H、W]
      打印(“输出形状:“、depth.shape)

      #挤压到[H, W]
      depth_np = depth.express ()

      #标准化为 0–255(完全像你的独立脚本)
      depth_norm =(depth_NP - depth_np.min ())/(
        depth_np.max ()- depth_np.min ()
      255.

      cv2.imwrite(“depth_result.png “、depth_norm.astype (np.uint8))
      depth512 = CV2.resize (depth_norm、(512,512)、插值= CV2.inter_cubic)
      depth1920 = cv2.resize (depth_norm、(1,920,1080)、插值= cv2.inter_cubic)
      CV2.imwrite(“Depth_1920.png",“,depth1920、depth1920)
      CV2.imwrite(“Depth_512.png",“,depth512、depth512)
      打印(“已保存:depth_result.png “)
      打印(“已保存:depth_1920.png“)
      打印(“已保存:depth_512.png“)  

 

belos 是 TIDLRT 的预处理和后处理  

下面是预处理  
模板
int preprocImageMidasTI (const std::string &input_image_name、T *out、int wanged_height、int wanged_width、int wanged_channels、 浮点数*平均值、浮点数*标度)

  int i;
  uint8_t *pSrc;
  CV::Mat image = cv::imread (input_image_name、cv::IMREAD_COLOR);
  CV::cvtColor(图像,CV::COLOR_BGR2RGB);
  // cv::resize(图像,图像,cv::size (wanged_width、wanged_height)、0、 0、cv::inter_area);
  cv::resize(图像,图像,cv::size (wanged_width、wanged_height)、0、 0、cv::inter_cubic);

  if (image.channels!= wanged_channels)
  {
   printf(“警告:所需的通道数与实际图像中的通道数不同\n“);
   返回(–1);
  }
  pSrc =(uint8_t *) image.data;
  for (i = 0;i < waned_height * waned_width * waned_channels;i++)
  {
   INT channel = I % waned_channels;
   OUT[i]=((T) pSrc[i]- mean[channel])/ scale[channel];
  }

  cv::imwrite(“preProcImage.png “,图像);
  printf(“已保存深度图:preProcImage.png \n“);
  返回 0;
}

下面是 postproc  
void postProcMidasTI (float *depth_data)

 // float *depth_data =(float *) out[j]->ptr;
 INT TOTAL = MIDAS_W_H * MIDAS_W_H;
 //查找最小值和最大值
 float min_val = depth_data[0];
 float max_val = depth_data[0];
 for (int i = 1;i < total;i++)
 {
  if (depth_data[i]< min_val) min_val = depth_data[i];
  if (depth_data[i]> max_val) max_val = depth_data[i];
 }
 printf(“深度最小值:%f\n“、min_val);
 printf(“Depth max:%f\n“、max_val);
 //标准化为 0-255 并保存
 CV::Mat depth_map (MIDAS_W_H、MIDAS_W_H、CV_8UC1);
 for (int i = 0;i < total;i++)
 {
  depth_map.data[i]=(uint8_t)(
    ((depth_data[i]- min_val)/
     (max_val - min_val))* 255.0f);
 }
 CV::imwrite(“Depth_result.png “、depth_map);
 printf(“已保存深度图:depth_result.png\n“);
}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    我想您已经更改了 classification.cpp 中的预处理

    必须根据 osrt 层使用的 python preproc 实现乘以每通道标度。

    此外、osrt cpp 示例还使用类似的 preproc、其中 scale 是乘以的。

    您能尝试更改 preproc 实现吗?

    此致、
    Gokul