This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:AM2434-LP AM2434-LP MMCSD 驱动程序用户指南

Guru**** 2811825 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1621854/am2434-am2434-lp-am2434-lp-mmcsd-driver-user-guide

器件型号: AM2434
主题中讨论的其他器件: SysConfig

尊敬的先生:

HW:AM2434-LP
SDK:mcu_plus_sdk_am243x_08_05_00_24
cc33xx_rtos_mcu_package_R8_1.exe

正常情况如下所示、应用程序运行良好、
image.png
 
配置 MMCSD 后、该应用未正常运行。  
配置方法如下所示:
image.png
异常情况如下:  
image.png
您能否建议如何正确配置以避免例外情况?  
可能卡在里面
MMCSD_INIT ()? 如何解决?
谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我配置了 MMCSD 后、应用程序无法正常运行。

    如果您要查找 SD 卡的 R/W、则必须在 SysConfig 中配置 MMCSD 实例、类似于 MMCSD_FILE_IO 示例中的配置方式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我已经参考了下面两个示例的设置、但仍然遇到了相同的问题。
    此外、这是 AM243x-EVM 而非 LP 平台。 当单独编译和刷写以进行测试时、它无法正常运行。
    能否请仔细检查 AM2434 LP 平台上 MMCSD 驱动程序的功能和使用方法? 非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、这就是 AM243x-EVM 平台、而不是 LP 平台。

    TI AM243 LP 板没有 SD 卡接口甚至 eMMC、因此 MMCSD 示例在该板上不起作用。