This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:CLKOUT0 规格

Guru**** 2960580 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1621621/am6442-clkout0-specifications

器件型号: AM6442
主题: TUSB4020BI 中讨论的其他器件

您好、  

客户想知道他是否可以使用 CLKOUT0 为 TUSB4020BI 供电((24MHz、±100ppm 或更好的频率稳定性和<50ps 的绝对峰峰值抖动)。  

CLKOUT0 来自 MAIN_PLL0_HSDIV4_CLKOUT 我想获取内部电路的规格 (MCU_HFOSC0、PLL0、PLL0_HSDIV ),以便了解信号是否符合 TUSB4020BI 的输入时钟要求。  

谢谢您、  

Geoffrey

 

image.png