This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:在 AM62L 上支持 MIPI CMD

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1620981/am62l-support-for-mipi-cmd-on-am62l

器件型号: AM62L

在随附的文章中、提到 AM62L 上尚不支持 MIPI CMD、未来是否有任何支持 CMD 的计划、或者是否会很快发生这种情况(或者是否会在不同的 Sitara MPU 上发生)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Omer Amir:

    关于我想您提到的 MIPI DSI“命令“模式、最新 AM62L TRM 的 DSI 不支持特性列表中未提及任何内容:

    同时、AM62Lx TRM 似乎针对在“命令“模式下对 AM62Lx MIPI DSI 控制器进行编程的可用选项有许多提示(寄存器和部分)。

    以及一些 DIRECT_CMD 编程接口寄存器:

    或者以下命令:

    我需要在内部检查该模式是否已经过测试并确认已经在 AM62L(器件版本 1.1)或其他 SoC (AM62Px) 上运行。 请留出一些时间与我们的 DSS DSI 硬件和软件专家进行联系和讨论。 我希望能在本周结束时收到您的反馈。  

    谢谢

    此致

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Omer Amir:

    很抱歉我迟到的答复。

    以下是我们的 DSS/DSI 硬件和软件专家回答的问题:

    “DSI 控制器支持硬件中的 MIPI 命令模式。 我们在软件中使用“Command"模式“模式、 系统 开始发送 DCS 命令以进行面板初始化、然后在视频模式下开始通过 DSS 进行流式传输。 请注意、Sitara 平台中的 DSS 只能在视频模式下运行 、这意味着它将持续保持流式传输、并且不能停止。

     

    从 AM62Lx TRM 中可以看出、当前 Sitara DSS 缺少的是失速模式:

    DSS 无法中途停止数据流、因此当前的 Sitara 平台无法提供此功能。“

    我希望这有助于澄清!

    谢谢

    此致

    Anastas Yordanov