This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM64B:SK-AM64B:使用 SK-AM64B 的 FSI 通信可能性入门套件

Guru**** 2862520 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6422, AM6442, SK-AM64B, TMDS64EVM, TMDSFSIADAPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1622887/sk-am64b-sk-am64b-fsi-communication-possibility-using-sk-am64b-starter-kit

器件型号: SK-AM64B
主题中讨论的其他器件: TMDS64EVMAM6424、AM6422 、AM6442、 TMDSFSIADAPEVM

您好:

我已提交有关产品购买部分的咨询、但我还在技术和设计支持部分添加了咨询以进行确认。
我目前正在使用 SK-AM64B 入门套件通过跳线连接 FSI EVT 套件、以实现电路板之间的 FSI 通信。
在研究时、我在 TMDS64EVM 数据表中找到了有关 FSI 的信息、但通过查看 SK-AM64B 入门套件数据表、我发现没有提及 FSI。
是否可以连接 FSI EVT 套件以使用 SK-AM64B 入门套件实现电路板之间的 FSI 通信?  此外、在查看原理图后、我发现控制板有一个用于 FSI 的引脚、但该入门套件没有 FSI 引脚的描述或术语。
如果是、我应该使用哪个电路板来通过 AM64 系列实现 FSI 通信? 如果是、请详细说明如何这样做。

最后、以下入门套件和评估板是否可与所有 AM64x 系列搭配使用? (例如 AM6422、AM6424 等)

这是我检查过的电路板站点。

入门套件: www.ti.com/.../SK-AM64B
评估板: www.ti.com/.../TMDS64EVM


谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jinwoo、

    感谢您的查询。

    请允许我花一些时间查看 SK-AM64B 原理图和入门套件文档之间的对比。

    我会试着在下周初回复您。

    谢谢

    此致、

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anastas Yordanov、

    谢谢你。 我会等待你的答复。 此外、我目前计划使用 AM6442。 如果我购买了入门套件或评估板、是否需要单独购买 AM6442 的入门套件或评估板? 或者我可以使用 SK-AM64B 或 TMDS64EVM 电路板吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jinwoo、

    在 SK-AM64B 入门套件 (文档:sprr460c.zip — 原理图 PROC100A-002)上、您可以精确地与处理器配合使用 AM6442BSFGHAALV

    在 TMDS64EVM (PROC 101 Rev.D) 上、我们具有相同的板载处理器。  

    从 AM64x 数据表中、您有下表描述处理器名称中的不同字符:

    下表介绍了 AM64x SoC 不同子型号之间的差异:

    从数据表的“引脚属性“表中、您可以看到所有 FSI 信号在 AM6442 GPMC 引脚上的 MuxMode=0x1 下可用。 请注意、GPMC0_AD0-GPMC0_AD15 专用于 BOOTMODE[0:15]信号、不建议直接连接这些信号。

    例如、已复用 FSI_TX1_和 FSI_RX5_ 信号的 GPMC 引脚 (MuxMode=0x1) 在 POR 时不会分配自举功能。

    GPMC0_WAIT1 (RPI_GPIO0_38)、GPMC0_BE0n_CLE (RPI_GPIO0_35)、GPMC0_WPN (RPI_GPIO0_39)、GPMC0_OEn_REn (RPI_EHRPWM4_A)、GPMC0_WEn (RPI_EHRPWM4_B)、 GPMC0_ADVn_ALE (RPI_GPIO0_32)。

    这些 SoC 信号是否提供在 SK-AM64B 的用户扩展连接器 (J4) 上:   

    谢谢。 我会等待你的答复。 此外、我目前计划使用 AM6442。 如果我购买了入门套件或评估板、是否需要单独购买 AM6442 的入门套件或评估板? 或者我可以使用 SK-AM64B 或 TMDS64EVM 板吗?

    我不确定是否理解您的问题、请澄清?  如前所述、入门套件和 TMDS64EVM 都具有板载 AM6442。  

    我希望这对您有所帮助!

    谢谢

    此致

    Anastas Yordanov   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anastas Yordanov、

    感谢您的答复。

    我再次与您联系、因为我想确认我是否正确理解您的解释。

    在连接时、我理解它 SK-AM64B TMDSFSIADAPEVM(FSI EVT 套件) 、上的以下插针 J4 用户扩展连接器 的降压模块:

    • GPMC0_WAIT1 (RPI_GPIO0_38)

    • GPMC0_BE0n_CLE (RPI_GPIO0_35)

    • GPMC0_WPN (RPI_GPIO0_39)

    • GPMC0_OEn_Ren (RPI_EHRPWM4_A)

    • GPMC0_WEn (RPI_EHRPWM4_B)

    • GPMC0_ADVn_ALE (RPI_GPIO0_32)

    是可以作为 FSI 信号进行多路复用的 GPMC 引脚、因此我知道这些引脚可用于连接到 TMDSFSIADAPEVM(FSI EVT 套件)

    换句话说、如果我的理解正确、我想确认这是否意味着可以通过之间的硬件连接配置 FSI 通信 SK-AM64B J4 连接器引脚 TMDSFSIADAPEVM 和低功耗模式。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jinwoo Park、

    [引述 userid=“678047" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1622887/sk-am64b-sk-am64b-fsi-communication-possibility-using-sk-am64b-starter-kit/6259973

    在连接时、我理解它 SK-AM64B TMDSFSIADAPEVM(FSI EVT 套件) 、上的以下插针 J4 用户扩展连接器 的降压模块:

    • GPMC0_WAIT1 (RPI_GPIO0_38)

    • GPMC0_BE0n_CLE (RPI_GPIO0_35)

    • GPMC0_WPN (RPI_GPIO0_39)

    • GPMC0_OEn_Ren (RPI_EHRPWM4_A)

    • GPMC0_WEn (RPI_EHRPWM4_B)

    • GPMC0_ADVn_ALE (RPI_GPIO0_32)

    是可以作为 FSI 信号进行多路复用的 GPMC 引脚、因此我知道这些引脚可用于连接到 TMDSFSIADAPEVM(FSI EVT 套件)

    [/报价]

    理论上、这应该是可能的。 我会考虑 SK-AM64B FSITX1 和 FSIRX5 内核信号 是最直接的示例 因为这些 AM64x 信号根本不与 BOOTMODE0-BOOTMODE15 信号共享器件引脚。 我从理论上讲、因为到目前为止、我没有找到任何与 SK-AM64B 到底有关 TI 测试的提示。  我需要确认、如果观察到一些 SI 问题等

    请说明:

    通信的目标频率和传输速率(单/双通道)?

    SK-AM64B 和适配器 TMDSFSIADAPEVM 之间的 FSI 传输线的长度是多少?

    此致

    谢谢

    Anastas Yordanov  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anastas Yordanov、

    我会回答您的问题。

    通信的目标频率和传输速率(单/双通道)?
    答案:双通道、50MHz、200Mbps

    SK-AM64B 和适配器 TMDSFSIADAPEVM 之间的 FSI 传输线的长度是多少?
    答案:最大 30 厘米

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Jinwoo Park、

    我从我们的硬件专家那里得到确认、TI 尚未在 SK-AM64B 上使用 AM64x FSI 进行测试。  

    因此、我建议不要使用 SK-AM64B 进行 FSI 通信、尤其是在最大频率= 50MHz 和双数据通道配置 (200Mbps) 下。  

    TMDS64EVM 可能是一个更好的选择。 我仍然需要研究/确认测试是否已完成。

    请期待我在明天的 COB 之前跟进此主题。

    谢谢

    此致

    Anastas Yordanov  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我期待着你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jinwoo Park、

    下面是我从 AM243x/AM64x FSI 硬件专家那里得到的答案:

    TI 过去已咨询过一个客户、该客户成功通过 FSI 连接了两个 AM243x EVM 板

    您可能需要查看以下 E2E 主题:

    AM64x/AM243x:使用 FSI 实现可靠通信

    以下 E2E FSI 常见问题解答提供了包括 FSI 适配器 EVM 和 C2000 应用手册在内的可用信息:

     AM243x/AM64x FSI 连接常见问题解答

    您可以查看  应用手册的两器件 FSI 通信:  使用 TMDSFSIADAPEVM 的应用中将快速串行接口 (FSI) 与多个器件配合使用一节。

    您也可以检查:  

    在 AM243x EVM 上测试双器件环回中的 FSI

    以及可将 FSI 信号连接到 C2000 套件或其他电路板的连接器的 TMDS64EVM 指南。

    与 SK-AM64B 不同、TMDS64EVM 电路板上有硬件配置可实现从 AM64x 处理器 GPMC0 引脚到 FSI 专用 J7 2x5 引脚接头(通过 U8 IC 开关)的连接、以及来自 IO 扩展器 U91(通过 I2C1 PERIPH 控制)的 FSI_FET_SEL 选择信号。 地址:0x22。   请参阅 TMDS64EVM 评估板的 FSI 接口一节

    重要说明:参考原始 TMDS64EVM Rev.D 原理图、有一些有关将  TMDSFSIADAPEVM 连接 到 J7 连接器的重要设计说明

    希望这对您有所帮助。 如果您还有其他问题、请告诉我。

    谢谢

    此致

    Anastas Yordanov