This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J722SXH01EVM:用于以太网示例的 SysConfig

Guru**** 2996980 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1625912/j722sxh01evm-sysconfig-for-ethernet-example

器件型号: J722SXH01EVM
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

你好。

若要使用 ETH 和其他 TI 驱动程序(作为 I2C)创建工程、在“eth_example_app"中“中使用的配置并对其进行修改会非常有用。

在 MCUSW 11.01 中、有从 SysConfig 工具生成的常见文件、但没有关联的 sycfg 工程(如在其他示例中)。

image.png

请提供吗?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    mcusw 中的示例都没有 syscfg 文件、近期没有提供任何计划。 由于这些是示例文件、我们不希望更改这些示例应用程序文件中的配置。 如果客户打算创建工程、则可以使用 MCU+SDK 作为示例并创建自己的工程。

    此致

    Tarun Mukesh