This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J722SXH01EVM:FIFO 溢出后的多个 VC ID 期间的 CSI0 失真

Guru**** 2925280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1624183/j722sxh01evm-csi0-distortion-during-multiple-vc-id-after-fifo-overflow

器件型号: J722SXH01EVM

您好、

我们使用具有多个输入端口的 GMSL 芯片、通过一个 CSI0 通道对两个 CSI 摄像头进行隧道化处理。

我们为每个摄像头分配 VC ID 0 和 1。

在流打开期间、我们有时会溢出一些 FIFO。 但是、当发生此错误时、ti shim 驱动程序会启动 DMA、并导致流永久偏移、直到关闭并重新打开流。

当 FIFO 溢出没有发生时、流正常打开。

这也会对 FPD 链路产生影响、因为  当流处于活动状态时、任何 FIFO 溢出都会导致这种永久偏移?

是否有其他方法可以使 TI 的 DMA 引擎 Shim 驱动程序更能容忍 FIFO 溢出?

以下是发生错误时的 CSI 日志状态:
v4l2-ctl --log-status -d /dev/v4l-subdev4

状态日志:

  cdns_csi2rx.30101000.csi-bridge:================   START STATUS =================
  cdns-csi2rx 30101000.csi-bridge:流 0 FIFO 检测到的事件溢出:543.
  cdns-csi2rx 30101000.csi-bridge:不可恢复的 ECC 错误事件:1.
  cdns-csi2rx 30101000.csi-bridge:CRC 错误事件:132
  cdns_csi2rx.30101000.csi-bridge:=================   END STATUS ==================

这就是酒吧的样子。 这实际上非常分散注意力、因为条形图中会有部分损坏的数据、导致两个视频流中出现大量闪烁。
image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan Williams

    您使用的内核版本是什么? 当前是否应用此修补程序: https://lore.kernel.org/all/20250811-probe_fixes-v4-6-aae22290f1d0@ideasonboard.com/ 

    该补丁修复了此常见问题解答:  【常见问题解答】AM6X:如何修复具有 NUM_Pixels 的 CSI2RX Linux 驱动程序中的流 FIFO 溢出错误?  


    是否有解决方案: TDA4VM:从 Lontium LT7911D 捕获 CSI 的 TDA4VM 问题

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jared、

    是、这些修补程序已应用。 我使用的是 SDK 11.01.02.01。

    我想我有一个权变措施。
    我发现、当第二个通道打开时、可以对两个流发出软链路复位、以防止 FIFO/CRC 错误。
    基本上、第一个流始终正常打开、但第二个流打开时有一定的延迟、可能会导致损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还想指出的是、这不能解决 CSI 驱动程序的潜在问题。 对于多个数据流、FIFO 错误可能会导致此问题。 因此、我的解决方法修复了常见情况、但仍然存在漏洞。
    作为测试、我更改了 GMSL 芯片上的调优以触发 FIFO/CRC 故障、并且仍然能够重现损坏的竖线。
    这也会对 BCI 抗扰性测试产生影响、因为活动流可能无法正确恢复。  现在可以关闭机票、但当我们开始测试 BCI 时、我可能会打开另一张。

    “stram0"的“的 CSI_rx_if_CSI_rx_if0_public 寄存器似乎对 VC ID 0 和 1 都有影响。 我还发现设置 SOFT_RST 可能会使偏移明显更糟或将其修复。 但是、我无法让 VC id 1 的起始值显示在我的 VC id 0 流中、因此似乎有些东西几乎是正确的。 也许这是两个帧如何结束的一个伪影

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan Williams

    我在将虚拟通道与我们的 FPD link 串行器/解串器配合使用时没有看到 FIFO 错误。 您用于摄像头和 CSI 控制器的参数是什么(数据速率,像素频率,分辨率,数据类型,帧速率, 等)?

    执行 软复位来清除 FIFO 似乎是 TRM 中建议的解决方案:

    12.6.1.4.8.5 使用软复位进行错误控制

    CSI_RX_IF 将对软复位进行控制、以用于错误事件恢复或清除流 FIFO 或
    内部状态机。

    • 如果 DPHY_RX 无响应并且控制器希望保持其配置、则可以对前块进行软复位。 在这种情况下、可以应用 DPHY_RX 复位并启用 DPHY_RX 以 再次开始传输。
    • 如果需要前部软复位且协议未处于空闲 状态、则可对协议块进行软复位。
    • 流软复位 (CSI_RX_IF_VBUS2APB_STREAM0_CTRL - CSI_RX_IF_VBUS2APB_STREAM3_CTRL)[4] SOFT_RST 可用于将流清除为停止状态 并复位所有流状态机和 FIFO。 如果系统发生故障并希望清除流 FIFO 并在像素接口上返回到安全状态、则应使流软复位生效。

    尽管如此、它还指出不应发生您的问题:

    12.6.1.4.6.2 由于 FIFO 溢出而导致的 PSI_L DMA 错误处理

    DMA 错误处理也称为 PSI_L 协议执行器。 它旨在防止 PSILSS0 挂起。  不自然的数据包大小不应导致挂起、因此只实施 SOP/SOL/EOL/EOP 组帧。 以下列表 重点介绍了错误处理机制:

    • 对于上下文清理、协议执行器:
      • 循环检查每个上下文索引、检查上下文是在 MOL 还是 MOP 中
      •  使用 EOP 关闭 MOP、使用 EOL&EOP 关闭 MOL&MOP
    • dropOnFloor SOP(如果当前处于 MOPstate)
    • dropOnFloor EOP(如果当前未处于 MOPstate)
    • dropOnFloor FIFO 数据
    • EOP 和 MOLstate 时的 EOL 上下文
    • 关闭所有打开的上下文后、PSILSS0 逻辑将等待每个虚拟通道的帧结束。 新帧启动后、它将开始从该新帧发送数据

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jared、

    谢谢您的提问。 我还收到了 isl79987 芯片的这个故障、该芯片完全位于 PCB 上。
    故障不会立即发生、只会在运行几个小时后发生。


    在器件树中、我们使用:

    数据通路=<1 2>;
    时钟通道=<0>;
    链路频率=/bits/64 <800000000>;

    模拟摄像机的分辨率为 720x480。
    我们以每秒 60 帧的速度对其计时。

    这也是此芯片的故障:

    v4l2-ctl --log-status -d /dev/v4l-subdev1

    状态日志:

    cdns_csi2rx.30121000.csi-bridge:================ START STATUS =================
    cdns-csi2rx 30121000.csi-bridge:已接收到保留或无效的短数据包事件:33
    cdns-csi2rx 30121000.csi-bridge:报头数据包中的数据 ID 错误事件:33
    cdns-csi2rx 30121000.csi-bridge:检测到 ECC 错误、已纠正事件:579.
    cdns-csi2rx 30121000.csi-bridge:不可恢复的 ECC 错误事件:608.
    cdns-csi2rx 30121000.csi-bridge:CRC 错误事件:22
    cdns_csi2rx.30121000.csi-bridge:================= END STATUS ==================

    它也以同样的方式禁止腐败。 也许这发生在任何 CRC 或标头数据包错误的情况下呢? 这仅在多个流同时发生的情况下发生。

    media-ctl -p -d /dev/media1
    媒体控制器 API 版本 6.12.43

    媒体设备信息
    ----------------------------
    驱动器 j721e-csi2rx
    模型 TI-CSI2RX
    串行
    总线信息平台:30122000.ticsi2rx
    硬件修订版本 0x1
    驱动程序版本 6.12.43

    器件拓扑
    -实体 1: 30122000.ticsi2rx(5 个电极,5 个链路,4 条路由)
    键入 V4L2 subdev 子类型未知标志 0
    器件节点名称/dev/v4l-subdev0
    路线:
    0/0 ->1/0【活动】
    0/1 ->2/0【正在供货】
    0/2 -> 3/0【活动】
    0/3 -> 4/0【有效】
    pad0:水槽
    [stream:0 fmt:UYVY8_1x16/720x480 字段:无色空间:sRGB xfer:sRGB YCbCr:601 量化:lim-range]
    [stream:1 fmt:UYVY8_1x16/720x480 字段:无色空间:sRGB xfer:sRGB YCbCr:601 量化:lim-range]
    [stream:2 fmt:UYVY8_1x16/720x480 字段:无色空间:sRGB xfer:sRGB YCbCr:601 量化:lim-range]
    [stream:3 fmt:UYVY8_1x16/720x480 字段:无色空间:sRGB xfer:sRGB YCbCr:601 量化:lim-range]
    <-“cdns_csi2rx.30121000.csi-bridge":“:1【已启用,不可更改】
    pad1:来源
    [stream:0 fmt:UYVY8_1x16/720x480 字段:无色空间:sRGB xfer:sRGB YCbCr:601 量化:lim-range]
    ->“30122000.ticsi2rx 上下文 1“:0【已启用,不可更改】
    pad2:来源
    [stream:0 fmt:UYVY8_1x16/720x480 字段:无色空间:sRGB xfer:sRGB YCbCr:601 量化:lim-range]
    ->“30122000.ticsi2rx 上下文 2“:0【已启用,不可更改】
    pad3:来源
    [stream:0 fmt:UYVY8_1x16/720x480 字段:无色空间:sRGB xfer:sRGB YCbCr:601 量化:lim-range]
    ->“30122000.ticsi2rx 上下文 3“:0【已启用,不可更改】
    pad4:来源
    [stream:0 fmt:UYVY8_1x16/720x480 字段:无色空间:sRGB xfer:sRGB YCbCr:601 量化:lim-range]
    ->“30122000.ticsi2rx 上下文 4“:0【已启用,不可更改】

    -实体 7:cdns_csi2rx.30121000.csi-bridge(5 个电极、2 个链路、4 条路由)
    键入 V4L2 subdev 子类型未知标志 0
    器件节点名称/dev/v4l-subdev1
    路线:
    0/0 ->1/0【活动】
    0/1 ->1/1【正在供货】
    0/2 -> 1/2【有效】
    0/3 -> 1/3【活动】
    pad0:水槽
    [stream:0 fmt:UYVY8_1x16/720x480 字段:无色空间:sRGB xfer:sRGB YCbCr:601 量化:lim-range]
    [stream:1 fmt:UYVY8_1x16/720x480 字段:无色空间:sRGB xfer:sRGB YCbCr:601 量化:lim-range]
    [stream:2 fmt:UYVY8_1x16/720x480 字段:无色空间:sRGB xfer:sRGB YCbCr:601 量化:lim-range]
    [stream:3 fmt:UYVY8_1x16/720x480 字段:无色空间:sRGB xfer:sRGB YCbCr:601 量化:lim-range]
    <-“isl7998x 4-003c“:0【已启用,不可更改】
    pad1:来源
    [stream:0 fmt:UYVY8_1x16/720x480 字段:无色空间:sRGB xfer:sRGB YCbCr:601 量化:lim-range]
    [stream:1 fmt:UYVY8_1x16/720x480 字段:无色空间:sRGB xfer:sRGB YCbCr:601 量化:lim-range]
    [stream:2 fmt:UYVY8_1x16/720x480 字段:无色空间:sRGB xfer:sRGB YCbCr:601 量化:lim-range]
    [stream:3 fmt:UYVY8_1x16/720x480 字段:无色空间:sRGB xfer:sRGB YCbCr:601 量化:lim-range]
    ->“30122000.ticsi2rx":“:0【已启用,不可更改】
    pad2:来源
    pad3:来源
    pad4:来源

    -实体 13:isl7998x 4-003c(5 个电极、1 个链路、4 条线路)
    键入 V4L2 subdev 子类型未知标志 0
    器件节点名称/dev/v4l-subdev2
    路线:
    1/0 -> 0/0【活动】
    2/0 -> 0/1【有效位】
    3/0 -> 0/2【活动】
    4/0 -> 0/3【有效】
    pad0:来源
    [stream:0 fmt:UYVY8_1x16/720x480 字段:seq-Bt]
    [流:1 fmt:UYVY8_1x16/720x480 字段:seq-Bt]
    [流:2 fmt:UYVY8_1x16/720x480 字段:seq-Bt]
    [流:3 fmt:UYVY8_1x16/720x480 字段:seq-Bt]
    ->“Cdns_csi2rx.30121000.csi-bridge":“:0【已启用,不可更改】
    pad1:水槽
    [stream:0 fmt:UYVY8_1x16/720x480 字段:seq-Bt]
    pad2:水槽
    [stream:0 fmt:UYVY8_1x16/720x480 字段:seq-Bt]
    pad3:水槽
    [stream:0 fmt:UYVY8_1x16/720x480 字段:seq-Bt]
    pad4:水槽
    [stream:0 fmt:UYVY8_1x16/720x480 字段:seq-Bt]

    -实体 23: 30122000.ticsi2rx 上下文 1(1 个 pad, 1 个链接)
    键入节点子类型 V4L 标志 0
    器件节点名称/dev/video2
    pad0:水槽
    <-“30122000.ticsi2rx":“:1【已启用,不可更改】

    -实体 29: 30122000.ticsi2rx 上下文 2(1 个 pad, 1 个链接)
    键入节点子类型 V4L 标志 0
    器件节点名称/dev/video3
    pad0:水槽
    <-“30122000.ticsi2rx":“:2【已启用,不可更改】

    -实体 35: 30122000.ticsi2rx 上下文 3(1 个 pad, 1 个链接)
    键入节点子类型 V4L 标志 0
    器件节点名称/dev/video4
    pad0:水槽
    <-“30122000.ticsi2rx":“:3【已启用,不可更改】

    -实体 41: 30122000.ticsi2rx 上下文 4(1 个 pad, 1 个链接)
    键入节点子类型 V4L 标志 0
    器件节点名称/dev/video5
    pad0:水槽
    <-“30122000.ticsi2rx":“:4【已启用,不可更改】

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan Williams

    在数据表中、我看到:  

    • MIPI 输出
    • 符合 MIPI CSI-2 版本 1.1 标准的单向输出
    • 标准虚拟识别通道支持
    • 非标准伪虚拟通道支持
    • 一个或两个数据信道
    • YUV422 或 RGB565 输出格式

    也许它正在使用“非标准虚拟通道支持“?

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jared、

    感谢您查看这个。
    我清除了非标准位、因此它在正常标准虚拟 ID 通道下运行。
    例如、如果我设置该位、则只流式传输 0 时钟数据、并且两个摄像头相互叠加、每帧一个摄像头。
     i2cset -y -f 4 0x3c 0x06 0x01

    我发现如果我设置了 8BHDR 位、然后清除它、两个视频源会像看到 CRC 错误一样移位。
    这会导致馈电暂时偏斜约 45 度、直到我清除该位。

    “1 =在 MIPI 输出中添加 8 字节标头(长数据包有效载荷中为 1448 字节)“

    因此:
    i2cset -y -f 4 0x3c 0x06 0x20
    i2cset -y -f 4 0x3c 0x06 0x00

    我想添加一个图像、但这对我来说目前不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan Williams

    我应该说,我看的是“数据短“。 我无法访问整个数据表。

    会发生很多标头错误、ECC 错误和 CRC 错误。 在测试 CSI 摄像头和 FPD-link 摄像头/串行器/解串器时、我不观察到这些情况。

    是否有任何其他寄存器会将数据更改为非标准数据?  

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jared、

    我注意到、即使没有右移、它也会随着时间的推移在 csi1 外设上累积 CRC 错误。
    我想象一个损坏的数据包最终会将视频源向右移动 4 像素。
    我不确定是否还有一个模式。

    可能需要调整 CSI 设置、或者出现硬件问题?
    我认为我在 2 秒突发中看到错误、可能每~500 秒发生一次?

    在以下位置发生错误:
    238 秒
    239.
    280
    281.
    729
    730
    771.
    1219
    1220
    1262
    1263
    1710.
    1711.
    1752
    1753
    2200
    2201.

    它是每 500 秒、然后是 40 秒?

    在数据移动超过 4 个像素后,我可以看到每秒被移动一条线的损坏的数据“嘀嗒“,所以这很可能匹配大约行数,大约 480 行? 那么、两个数据流之间可能会出现某种时钟偏差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan Williams

    数据速率高于 1.5Gbps(您看来是这样)时、需要 进行偏移校准。

    DS90UB960 中、有以下寄存器:

    您的器件可能有类似的响应。

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jared、

    分辨率约为 720x480 像素 x 2 个摄像机 x 8 位 x    29.97  帧/秒。
    它应该远低于 1.5Gb/s

    当我使用两个相同的模拟摄像头时、损坏部分中的 1 秒“嘀嗒“消失、并且 CRC 错误也消失。

    在我的初始设置中、 我的摄像头中可能有一个是 30fps、另一个是 29.7fps?
    我认为这会导致 CSI 外设出现某种轻微偏移、最终会溢出缓冲区。

    不过、我认为 CSI 外设或驱动程序中仍然存在一个漏洞、即 在多个虚拟通道流期间发生 CRC 错误后、该漏洞无法正确卡入到左侧。
    我现在把它放到这里。