This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:对器件差异的阐释:TXB0108YZPR 与 TXB0108YZPR2

Guru**** 2953040 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1626349/txb0108-clarification-on-part-differences-txb0108yzpr-vs-txb0108yzpr2

部件号: TXB0108

尊敬的团队:

我目前正在为即将推出的电路板设计评估 TXB0108 8 位双向电压电平转换器。 在元件选择期间、我注意到 DSBGA 封装的两个不同可订购器件型号: TXB0108YZPR 和 TXB0108YZPR2 。

您能否说明一下这两个器件之间的确切区别? 方波时钟 :

引脚排列/封装: 引脚排列和物理封装尺寸是否两者完全相同?

image.png

通过查看数据表中的卷带包装信息、我可以看到、TXB0108YZPR 在象限 1 (Q1) 中具有引脚 1、而 TXB0108YZPR2 在象限 2 (Q2) 中具有引脚 1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amith、

    是的、正确。 两个 OPN 共用相同的引脚排列、并且 Pin1 象限是分隔两个产品标识的部分。  

    此致、

    插孔