This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:AM62Ax CAN 相关

Guru**** 2964230 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62A7-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1621413/am62a7-q1-am62ax-can-related

器件型号: AM62A7-Q1

我注意到、AM62Ax 数据表在未指定版本的情况下将 CANFD 协议版本列为 ISO 11898-1。 您能否确认其是否符合 ISO 11898-1:2024 的要求?
此外、CAN-FD 通信的时钟频率是否满足±0.3%的容差(包括温度影响)?
CAN 通信的时钟频率误差率是否满足±0.5%(包括温度影响)?

image.png
image.png
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    指定的专家目前已离职、明天返回。 我们将努力尽快获得更新。  

    谢谢、

    Chris  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    徐世辉您好:

    请允许我花一些时间联系 TI MCAN 硬件专家。

    请预计可能会有一些延迟。

    感谢您的耐心。

    此致、

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石辉、

    CAN 接口的 设计符合 TRM 中规定的 ISO 11898-1:2015。  

    https://www.ti.com/lit/ug/spruj16c/spruj16c.pdf#page=1808 

    关于时钟容差、这是一个系统级注意事项。 抖动可能会受到晶体选择、电源噪声等设计特定因素的影响 我们完成了旨在将 AM62A 器件隔离为被测器件的测试、并确认它可以满足+/–0.3%的频率误差目标(包括温度特性)、因此在系统设计稳健的情况下、该器件能够满足这些目标。  

    对于宽松的时钟频率和目标容差、+/–0.5%本质上是同一个问题、因此上述响应也应该满足该问题。  

    谢谢、

    Chris  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们知道频率容差 受多个因素的影响。 但是、您能否给我们提供有关晶体稳定性参数和电源质量的限制或建议、以便我们的整体设计能够满足要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shihui Xi:

    我们知道频率容差 受多个因素的影响。 但是、您能否给我们提供有关晶体稳定性参数和电源质量的限制或建议、以便我们的整体设计能够满足要求?

    关于 AM62A7-Q1、您可能会发现有关晶体选型的这种全面的 E2E 常见问题解答非常有助于阐明有关选择石英晶体作为 Sitara 系统频率稳定性因素的限制因素:

    【常见问题解答】AM625/AM623/AM620-Q1 / AM625-Q1/AM625SIP/AM62A7/AM62A3/AM62A1-Q1/AM62D-Q1/AM62P/AM62P-Q1/AM62L 定制电路板硬件设计–晶体选型和时钟规格相关问题–处理器论坛–处理器–TI E2E 支持论坛

    如果您找到了上述问题的答案、请告诉我们。

    谢谢

    此致

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、还提供了一份 PDN 应用手册、其中详细介绍了电源设计的最佳实践、请参阅:  

    https://www.ti.com/lit/pdf/sprac76 

    谢谢、

    Chris  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、总体结论是:如果我选择一个在±50ppm 范围内具有稳定性和容差的 25MHz 晶体、并且 PDN 满足应用手册中提到的 Ztarget、那么 AM62Ax 提供的 CAN 通信时钟是否会实现上面提到的频率容差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石辉、  

    一般来说、正确。 我们在测量和验证过程中遵循这些过程来确认频率容差。 始终建议在客户终端系统上执行系统验证以进行确认。  

    谢谢、

    Chris