This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J784S4XEVM:主域 R5F (MCU2/3/4) 上 DDR 高地址映射的 RAT 配置问题

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: J784S4XEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1625376/j784s4xevm-issues-with-rat-configuration-for-ddr-high-address-mapping-on-main-domain-r5f-mcu2-3-4

器件型号:J784S4XEVM

您好:
我正在处理 TDA4 工程、并尝试使用从主域 R5F 内核 (MCU2_0、MCU3_0、MCU4_0) 访问 DDR 中的共享存储器区域(高地址:0x900000000) 老鼠
而完全相同的逻辑则可以很好地运行 MCU1_0  (MCU 域)、我无法向上的目标地址写入数据  MCU2、MCU3 和 MCU4 。
 
【我的配置】
MPU 设置
    {
        /* Region 9 configuration: shared buffer */
        .regionId         = 9U,
        .enable           = 1U,
        .baseAddr         = 0x50000000,
        .size             = CSL_ARM_R5_MPU_REGION_SIZE_256MB,
        .subRegionEnable  = CSL_ARM_R5_MPU_SUB_REGION_ENABLE_ALL,
        .exeNeverControl  = 1U,
        .accessPermission = CSL_ARM_R5_ACC_PERM_PRIV_USR_RD_WR,
        .shareable        = 1U,
        .cacheable        = (uint32_t)FALSE,
        .cachePolicy      = CSL_ARM_R5_CACHE_POLICY_NON_CACHEABLE,
        .memAttr          = 0U,
    },  
链接器设置
#define DDR_SHARED_BUFFER_START     0x50000000 /* MCU <> MPU Shared Memory */
#define DDR_SHARED_BUFFER_SIZE      0x10000000 /* 256MB */
...

MEMORY
{
...
DDR_SHARED_BUFFER      (RWIX)   : ORIGIN = DDR_SHARED_BUFFER_START LENGTH = DDR_SHARED_BUFFER_SIZE
}
#define __CORE_SHARED_SPACE     DDR_SHARED_BUFFER
section
    /* MCU <> MPU Shared DDR Buffer */
    shared_data_buffer : {} align(8)         > __CORE_SHARED_SPACE   
  
MCU 内核源设置
uint8_t  shard_buffer[64]  __attribute__ ((section ("shared_data_buffer"), aligned (8)));
void SetRAT()
{
    uint32_t test_num = 0, offset = 0;
    UART_printf("Initializing RAT ...");

#define BASE_ADDR           (0x50000000)
#define PHY_ADDR_HI         (0x00000009)
#define PHY_ADDR_LO         (0x00000000)

#ifdef BUILD_MCU1_0
//(0x40F90000)
#define RAT_BASE CSL_MCU_R5FSS0_RAT_CFG_BASE 
    test_num = 0x01;
    offset = 0;
#endif

#ifdef BUILD_MCU2_0
//(0xff90000UL)
#define RAT_BASE CSL_R5FSS0_RAT_CFG_BASE 
test_num = 0x02;
offset = 4;
#endif

#ifdef BUILD_MCU3_0
//(0xff90000UL)
#define RAT_BASE CSL_R5FSS1_RAT_CFG_BASE 
test_num = 0x03;
offset = 8;
#endif

#ifdef BUILD_MCU4_0
//(0xff90000UL)
#define RAT_BASE CSL_R5FSS2_RAT_CFG_BASE 
test_num = 0x04;
offset = 12;
#endif

#define REGION_ID (0x0)
    *(unsigned int *)(RAT_BASE + 0x40 + (REGION_ID*0x10)) = 0;
    *(unsigned int *)(RAT_BASE + 0x44 + (REGION_ID*0x10)) = BASE_ADDR; //IN ADDRESS
    *(unsigned int *)(RAT_BASE + 0x48 + (REGION_ID*0x10)) = PHY_ADDR_LO; //lower 32bits of the real physical address
    *(unsigned int *)(RAT_BASE + 0x4C + (REGION_ID*0x10)) = PHY_ADDR_HI; //Upper 16 bits of the real physical address.
    *(unsigned int *)(RAT_BASE + 0x40 + (REGION_ID*0x10)) = 0x8000001C;     // bit[31:31] : enable bit[5:0] size (2^SIZE)
    UART_printf( "done.\n");
      memcpy(shard_buffer + offset, &test_num, sizeof(test_num));

内核设备树

                shared_memory_region: adc-shared-memory@900000000{
                        compatible = "shared-dma-pool";
                        reg = <0x9 0x00 0x00 0x10000000>;
                        no-map;
                };

 

结果

root@j784s4-evm:~# devmem2 0x900000000
/dev/mem opened.
Memory mapped at address 0xffffb7693000.
Read at address  0x900000000 (0xffffb7693000): 0x00000001
root@j784s4-evm:~# devmem2 0x900000004
/dev/mem opened.
Memory mapped at address 0xffffb396c000.
Read at address  0x900000004 (0xffffb396c004): 0xFFFFFFFF
root@j784s4-evm:~# devmem2 0x900000008
/dev/mem opened.
Memory mapped at address 0xffffb56db000.
Read at address  0x900000008 (0xffffb56db008): 0xFFFFFFFF
root@j784s4-evm:~#

 

【问题】
1.查看 My RAT 配置:根据提供的代码片段(设置 BASE、PHY_ADDR_LO/HI、然后设置 CTRL 为 0x8000001C)、序列或用于主域 R5FSS 的位掩码中是否有任何逻辑错误?

2. 防火墙或 TISCI 要求:主域 R5F 内核 (MCU2/3/4) 是否专门需要防火墙或 TISCI 配置来访问或修改其自有的 RAT 寄存器(地址为 0x0FF90000)?

3、 域差异:MCU 域 (MCU1) 和主域 (MCU2/3/4) 之间的 RAT 初始化序列是否存在我应该了解的已知架构差异?

4、 Sciclient API 示例:能否提供一个具体示例、说明如何使用适用于主域 R5F 内核的 Sciclient API 正确打开 RAT 配置区域的防火墙?

 

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hojung:

    您使用的是哪个软件、是 SDK 中的 vision_apps 固件还是您自定义的 fimware

    CSL_R5FSS0_RAT_CFG_BASE, CSL_R5FSS1_RAT_CFG_BASE、CSL_R5FSS2_RAT_CFG_BASE 都指向同一地址。 
    主域 RAT 对于所有主域 MCU 内核都是通用的。
    配置区域后、所有内核都能够访问高存储器区域、前提是基地址映射到 MPU 配置中。

    您还可以使用 devmem2 检查鼠标配置是否已正确更新。

    更多有关如何在默认 vision_apps 固件中配置 RAT 的信息、请参阅$(psdkra)/vision_apps/platform/j784s4/rtos/common/app_init.c


    此致、
    Gokul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hojung:

    区域控制寄存器位于偏移处0x40。 这是否与问题有关?

    我认为这不应该是问题、偏移 40 将启用区域 2 而不是区域 0。 无论如何、区域 2 应该已启用。

    您是否可以在设置 RAT 寄存器后以及写入映射的存储器后手动执行缓存操作 (CACHE_writeback)。

    我也尝试使用读取 RAT 寄存器 (0x40F90000, 0xFF90000)devmem、但我无法验证它们、因为有 异步存储器中断 发生。

    您可以使用 CCS 查看寄存器和存储器。

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gokul:

    感谢你的帮助。
    在使用 CCS 检查存储器之后、我发现了一个错误并在确认 MCU 和 Main 域之间的偏移后验证它是否正常工作。