This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5726:从 USB 2.0 接口过渡到 USB 1 接口

Guru**** 2933110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1627609/am5726-transitioning-from-usb-2-0-to-usb-1-interface

器件型号: AM5726

尊敬的专家:

 

USB 2.0 接口正在过渡到 USB 1。 在原始设计中、  USB1_DRVVBUS 具有下拉电阻器、而 USB2_DRVVBUS 没有。 修改后是否需要下拉电阻器?

此外、由于我们未使用 USB 3.0、是否可以将所有未使用的信号保持悬空?

原始:

or.png

 

之后:

after.png

谢谢!

 

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB3 信号可以保持悬空。  下拉电阻确保 IO 的默认状态。  对于 USB、DRVVBUS 信号应默认为低电平、以确保 VBUS 不会毫无原因地施加。  如果使用 USB2_DRVVBUS、则建议添加下拉电阻。