Other Parts Discussed in Thread: AM623, SYSCONFIG, SK-AM62B-P1
器件型号: AM623
主题中讨论的其他器件: SysConfig、 SK-AM62B-P1
您好、
我们有一些带有 am623 和 8Go DDR4 的定制电路板。 使用的 U-boot 来自 SDK 11.0.15
当从同一 SD 卡引导时,一些此板正在引导和工作正常,但其他卡在 SPL 的早期阶段:
U-Boot SPL 2025.01 (1 月 13 日 2026 - 17:47:24 +0100)
SYSFW ABI:3.1(固件版本 0x0009 '9.2.7--v09.02.07 (Kool Koala))
将 DT 中的 A53 CPU 频率更改为 1000000Hz (S 级
SPL 初始栈使用情况:13424 字节<<<<<<<<<<<< 被困在这里
当查看具有复位和 CKE 信号示波器的 DDR 控制器时、我们看到 CKE 没有变为高电平、但在缩放时、似乎控制器在~600us 后尝试启动(42mV 时的干扰)

当我们看一个正常的主板,能够引导我们看到,在复位被释放 600us 后,STEET CKE 被释放 
我们还测量 DDR 电源在重置的板,不能启动:
vddr_core:855 mV
VPP:2.51 V
vddrefca:603mV
VDDS_DDR:1.205V
并且在此期间看不到干扰或不稳定、
使用的时钟为 800MHz、并出现在复位时
您能在这个主题上为我们提供帮助吗?
谢谢你
此致