This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:TDA4-ISP 调优 LSC 说明 (HKMC)

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1625396/tda4ve-q1-tda4-isp-tuning-lsc-clarification-hkmc

器件型号: TDA4VE-Q1

尊敬的 TI 专家:  

我需要对 LSC 进行一些说明、请参阅 链接

我对 SPEC_FILE 和 LUT_OUT 文件有点困惑、为了实现类似的目的、我将采用与颜色无关的 LSC。  

根据另一文档、我有来自镜头供应商的图像高度 v/s RI 数据、  image.png

 

但正如在链接中所提到的 5 列着色配置文件、它们构成像素距离 v/s RI、

是否有任何建议将图像高度(以 mm 为单位)v/s RI 转换为像素计数 v/s RI %?

请澄清。

 

谢谢

Raghav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raghav:

    [引述 userid=“648339" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1625396/tda4ve-q1-tda4-isp-tuning-lsc-clarification-hkmc

    是否有任何建议将图像高度(以 mm 为单位)v/s RI 转换为像素计数 v/s RI %?

    [/报价]

    通过将“图像高度(以毫米为单位)“除以“像素间距(以毫米为单位)“、在上述 MATLAB 代码的第 3 行上完成对像素计数的转换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此 TT 没有其他问题、请关闭 TT。