This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:AM62x-LP SK EVM_MCAL 11.01.00 与 W35N01JWTBAG NAND 闪存器件的兼容性

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1628301/am625-am62x-lp-sk-evm_mcal_11-01-00-compatibility-of-w35n01jwtbag-nand-flash-device

器件型号: AM625

您好团队:

我正在使用 AM62x-LP SK EVM 进行定制以太网引导加载程序开发。 
目前我使用的是 MCAL 11.01.00、根据 mcal 文件、FLS 驱动程序支持和闪存器件、如下所示

image.png

NAND 闪存器件时被配置为两个 GPIO 
image.png
获取编译错误 

image.png

Mcal 文件夹中没有与 NAND 闪存相关的文件&只有或相关文件 

image.png

问:Mcal 同时支持 NOR 和 NAND 闪存器件? 
问:如果 Mcal 支持这两个器件、则以下配置是否正确?
或者、我是否应该将 DeviceType 用作 FLS_NOR 和 FLS_XSPI?

image.png

q) 如果 Mcal 不支持、哪个版本的 Mcal 支持这两种闪存器件? 
此致、 
Hari Krishna Kaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我正在检查此项、稍后会回复您。

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    截至目前、MCAL FLS 中不支持串行 NAND 闪存。