This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EDGE-AI-STUDIO:如何解决此路径配置?

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: EDGE-AI-STUDIO, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1629107/edge-ai-studio-how-to-solve-this-path-config

部件号:EDGE-AI-STUDIO
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

在使用边缘 AI 进行培训时遇到以下错误。 如何对其进行配置? 
image.png

我检查了系统目录、目录结构如下:
image.png
 
 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfred:

    错误表明其无法在 SDK 目录下找到“driverlib"和“和“device_support"文件夹“文件夹。 安装 C2000WARE SDK 后、这两个文件夹应该会存在。 C 驱动器上是否安装了 C2000WARE? 而不是此处显示的 C2000WARE_MotorControl_SDK。

    谢谢、

    Jiaxin