This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U-Q1:SGMII 时序不在 PHY 规范范围内

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1629540/dra821u-q1-sgmii-timing-is-out-of-phy-spec

器件型号: DRA821U-Q1

您好、

我们通过 SGMII 使用 1Gb ETH PHY 到 SoC、PHY 规格 TXD 上升/下降时间 (20%至 80%):最大 210ps、但我们在发送器 (PHY) 和接收器 (SoC) 两侧都得到 350ps。

问题 1:接收器侧的阻抗是多少、100 欧姆差分、对吧?

问题 2:SoC 接收器侧所需的时序是多少?

问题 3:是否可以提供 SoC SGMII 的详细时序?

image.png

谢谢

最大值

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    是、差分 TX/RX 对的差分阻抗为 100 Ω。

    转换时间(上升/下降时间)的几个点:

    1) 它们在 SoC 焊盘的输出端进行测量;为了实现此目的、您必须剥离以消除电路板走线和电缆的影响。

    2) 转换时间是一个建议值、它是 b/w 60-320ps,而不是一个合规性要求 — 所以我假设一旦消除了迹线效应,您应该处于建议值之内。  

    有时、具有较长的转换时间也是理想的做法、这样一般来说、没有 EMC。