This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:无法使用 XDS110 调试探针设置调试 Am2434 定制电路板

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1629136/lp-am243-unable-to-debug-am2434-custom-board-using-xds110-debug-probe-setup

器件型号: LP-AM243
主题: AM2434 中讨论的其他器件

您好、

 

我们使用的是 定制 AM2434 电路板 (AM2434BSFFHIALXR) 并且正在尝试使用进行调试 TI XDS110 调试探针 、但我们无法建立连接。

我们使用的是 XDS110 的调试端口 通信 ‑(14k Ω 引脚 ARM) 适配器 。 从 J2 连接器、连接 JTAG 信号 (TCK、TMS、TDI、TDO、GND) 直接连接到 MCU 引脚‑至‑0 Ω 引脚跳线

指定 VTREF 、我们提供了 外部 3.3V 电源(测得的电压~3.5V)  XDS110。 目标板本身由单独供电。
我们是 不从 XDS110 为目标供电 。  

尽管如此、CCS 无法连接并报告以下错误(我们可以在 J2 引脚 1 上看到 3.3V):

Error connecting to the target:
(Error -267 @ 0x0)
The controller could not detect a valid target supply.
Check target JTAG connection and/or connection setting specifying voltage level.
(Emulation package 9.13.0.00201)

我们附上:

  • JTAG 引脚‑映射详细信息
  • 来自我们原理图的相关 JTAG 电路屏幕截图

供参考。

您能帮助我们确定 JTAG/VTREF 设置中可能缺少或不正确的内容吗?

提前感谢您的支持。 setup.jpgMCU_Jtag.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进行调试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    导致误差的原因是功率损耗。 这看起来更像是硬件无法为目标器件供电时出现的连接问题。

      有关详细信息、请参阅 software-dl.ti.com/.../ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html

    我正在将此主题路由给另一个团队成员以供进一步评论。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、
    此外、还测量了 J2 引脚 1 的电压并确认为 3.3V ;但是仍观察到问题。 您能否验证并确认电路设计和连接是否正确?
    谢谢、
    Kamesh C
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kamesh、

    原理图和引脚表上的引脚不匹配。 您可以查看并重新发布吗?

    对于电压感测、请使用 100 欧姆限流电阻。 4.7k 过弱。

    您可以在本应用手册中找到一般建议:

    仿真和跟踪接头技术参考手册(修订版 I)


    谢谢、

    Stan