This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:TIDEP-01032 在 Graph 工具窗口中导入数据日志文件

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1628270/am2432-tidep-01032-import-data-log-file-in-graph-tool-window

器件型号: AM2432

你(们)好

如何导入说明中指定的文件?

我找不到在 CCS 中导入数据日志文件的方法。  

image.png

在 CCS 中:

image.png

CCS 版本:

详细信息
版本:20.3.1.5__1.9.1

BR Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    感谢您的查询。 有关专家目前已离职。
    请预计响应会延迟。 感谢您的耐心和理解。

    此致、
    TI E2E 支持团队
    ——
    *这是一个自动通知。*

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    看起来较新的 CCS 版本(基于 VS 代码)不支持图形导入选项。 我将为此问题提交内部 Jira 工单。

    同时、当前的解决方案是使用较旧版本的 CCS v12.8.1 来实现此功能。

    此致、

    Tushar