This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:在 AM263P4 LaunchPad 上下载多核映像时出现的问题:如何复位内核选择

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1630140/ccstudio-issue-with-multicore-image-download-on-am263p4-launchpad-how-to-reset-core-selection

部件号: CCSTUDIO
主题: AM263P4 中讨论的其他器件

“我目前正在使用进行开发  AM263P4 LaunchPad  和提供的  示例代码 。 当我在导入示例后首次尝试下载映像时、会出现一个选择窗口(如下所示)。

image.png

当我选择仅时、下载效果很好  一个内核 、当一切都失败时  四个内核  被选中。 我需要重置设置以再次选择一个内核、但我不确定如何恢复选择窗口。 是否有方法  重新打开此配置窗口 还是更改这些设置的替代方法?“
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以使用打开窗口  

    1.右键点击 CCS 工程->调试配置、如下面的屏幕截图所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此窗口中、您可以再次选择内核。