This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4VM (J721E) 与 AM62x 的 SDV 高性能计算–挂起至 RAM 作为必需要求

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1630119/tda4vm-tda4vm-j721e-vs-am62x-for-sdv-high-performance-compute-suspend-to-ram-as-mandatory-requirement

器件型号: TDA4VM
Thread 中讨论的其他器件: TDA4VH

TI 团队大家好、

我们正在为基于 TI 硬件的软件定义车辆 (SDV) 平台开发完整的中间件堆栈。 作为评估的一部分、我们已在上和下成功运行多个用于子系统基准测试的演示应用 TDA4VM (J721E) AM62x 进行测试。

我们现在正处于系统架构中高性能计算 (HPC) 角色的电路板选择阶段。 TI 的官方文档始终建议将 TDA4VM(Jacinto 7 系列)用于汽车和 SDV 用例、因为它具有出色的性能、视觉/AI 加速器和汽车级认证、这与我们的计算要求非常一致。

然而、我们的系统架构 对电源管理具有挂起至 RAM(深度睡眠/S2R)的强制性要求。

主要问题:

  • TDA4VM/Jacinto 7 系列 :在当前的 Processor SDK 中不支持挂起到 RAM(深度睡眠)。 该领域似乎没有针对 K3 系列的官方软件支持或计划启用。
  • AM62x 系列 :完全支持挂起到 RAM(在 Processor SDK 中有文档记录的过程)、但主要用于工业和通用应用、而不是高性能的汽车/SDV 工作负载。

这为我们选择 HPC 带来了关键的折衷。

我们的问题:

  1. 假设是这样的 挂起至 RAM 是强制性的、TDA4VM 是否仍是 SDV 级高性能计算节点的可行选择?
  2. 在未来的 SDK 版本中、对 TDA4VM/Jacinto 7 平台上的 RAM 挂起(深度睡眠)是否有任何官方路线图或计划支持?
  3. 如果挂起至 RAM 是一项硬性要求、TI 是否建议将 AM62x 用于 SDV HPC 角色(尽管其工业定位)、或者考虑到性能、鉴定或长期支持方面的考虑、这是否不可取?
  4. 从汽车认证和长期支持的角度来看、当深度睡眠/电源管理是不可协商的约束时、我们应如何评估 AM62x 与 Jacinto 7 系列的对比情况?

我们的目标是选择一种最佳平衡的解决方案:

  • SDV 级计算性能和 AI/视觉 功能
  • 汽车校准和长期支持
  • 严格的电源管理要求(包括挂起至 RAM)

我们非常感谢 TI 就如何进行这种权衡提供明确的官方指导。

感谢您的支持。

此致、
Arsal Imam  
软件架构师–SDV 平台