This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:尝试链接 dp82tg720 以太网 PHY 时出现错误

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62A7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1615373/am62a7-q1-getting-error-when-trying-to-linkup-dp82tg720-ethernet-phy

器件型号: AM62A7-Q1
主题: AM62A7 中讨论的其他器件

您好 TI、

 

我们将 sdk9.02 与定制电路板 am62a7 soc 配合使用。

我们使用的是 dp83tg720 以太网 phy。 我们集成了以太网 PHY 作为内核模块 dp83tg720.ko

我们也在尝试安装它、但当我尝试连接时、它显示以下错误。

“am65-cpsw-Nuss 8000000.Ethernet eth1:使用支持 00000,000,000000000000,000,00006280 和广播 00000,000,00000000,000,00002280 验证 RGMII-id 失败:-EINVAL
SIOCSIFFLAGS:无效参数“

下面是我们正在使用的 720 以太网文件、我已更新 OPEN Alliance 寄存器、也适用于主从设备。

drivers_net_phy_dp83tg720.c 

完整日志供您参考  

logs_ethernet_720.txt 

 

 我正在使用的该以太网文件是否正确、请参阅。

RGMII-ID 错误和 广播失败的原因。

 

谢谢  

Pankaj Verma

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我不知道她在想什么,也不知道该怎么办。  

    所选 PHY 是 SPE 类型的 PHY、我的理解是、该 PHY 不会广播、因为这与 SPE PHY 上不会发生的自动协商有关。 我将请 PHY 团队查看此主题。

    此致、

    Schuyler  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI、

    我们在 dp83tg720 phy 上仍然面临问题。

    目前、我们已手动插入 phy、并将 phy 链接起来。

    我们正在尝试使用自动以太网和其他 RJ45 连接器将我们的定制电路板和 dp73tg720S-EVM 连接到路由器。

    PHY 显示链路接通、但当我们尝试 ping IP 时、它没有 ping。

    以下是您参考的一些图像。

    您能支持为什么这不是 ping IP 吗?

    谢谢  

    Pankaj Verma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请附上 ethtool -S eth1 的结果 (请注意 S 是大写)。 由于链路已建立、检测到链路、因此我们需要从线路的角度查看 MAC 所看到的内容。 ethtool -S 将显示行的 MAC 统计信息。 例如接收到任何正常的数据包。

    此致、

    Schuyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    以下是一些信息。

    我已经运行了  ethtool -S eth1 命令显示了以下详细信息。

    来自外部世界的 Rx 正常帧为 0。  

    谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这表明 MAC 正在发送数据包、但未接收任何数据包。 您是否能够使用直接连接方法检测链路伙伴处的 TX 数据包?

    我将要求以太网 (PHY) 团队查看这篇文章、因为这是一个 TI PHY。

    此致、

    Schuyler