This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:公司网络环境中 AM62x 上的网络通信超时

Guru**** 2918810 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1623640/am623-network-communication-timeout-on-am62x-in-corporate-network-environment

器件型号: AM623
《Thread 中讨论 的其他器件:AM3352》

尊敬的专家:

 

问题描述: 我们在特定网络环境中遇到 TI AM6234 器件和 PLC 之间的间歇性网络通信超时问题。

测试场景和结果:

  • 测试 A(直接链接): 通过(0 次超时超过 1 周)

  • 测试 B(路由器下的隔离交换机): 通过(0 次超时超过 1 周)

  • 测试 C(企业网络): 失败 (24 小时内出现多个超时)

AM6234 上的观察结果(测试 C):

  1. 当发生超时时、ethtool -S eth0如所示 做出响应 CRC、对齐代码或 IPG 错误。

  2. 竞争对手的 SoC 器件采用相同的方式进行了测试 测试 C 使用相同的软件逻辑和经验 无超时

问题:

  1. 鉴于硬件错误 (CRC/PHY) 为零、我们应该对 AM62x 进行研究、以提高应对后台流量的稳健性、是什么软件或驱动程序级参数(例如中断起搏,DMA 缓冲器或 NAPI 设置)?

  2. 在高流量企业网络中运行时、CPSW3G(3 端口千兆位交换机)是否存在已知问题或建议的配置?

  3. 您建议在超时事件期间捕获哪些特定的调试日志或内核跟踪(除 ethtool 之外)?

 

谢谢

 

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    您愿意分享一些建议吗?

    谢谢。

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel、

    在回复的延迟中道歉

    在高流量企业网络中运行时、CPSW3G(3 端口千兆交换机)是否存在已知问题或建议的配置?

    在高流量网络中、通常使用各种技术来防止 DDoS 攻击等问题、其中最常见的是限制传入流量的速率。  有一些建议可以通过软件使用从这个演示文稿,我们最近做了去年: https://osseu2025.sched.com/event/25Vwj?iframe=no 请看看,看看这些方法是否可以帮助解决你看到的问题.  

    由于测试 C 位于高流量网络环境中、因此在发生这些超时时时检查 CPU 负载/使用情况也是不错的选择。 我猜由于高流量网络向 TI 器件发送了大量帧、CPU 负载非常高。 如果是这种情况、则对该流量采用速率限制将很有用。 该演示概述的另一种建议是使用 eBPF 滤波器仅筛选 TI 器件上所需的流量、并丢弃所有其他流量。

    您使用的是哪个 SDK 版本?

    这是在 TI AM62x EVM 还是在定制电路板上进行测试?

    您能否分享准确的超时日志消息?

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Daolin

    感谢您的答复。

    SDK  版本:11.01.05.03   发布日期:2025 年 7 月 15 日

    TI AM6234 是定制电路板。

    我们无法附加完整日志、这里是您的部分日志

    ===============Test_info===============
    Socket Type: TCP
    Local IP:192.168.0.193
    Local Port:51552
    Peer IP:192.168.0.198
    Peer Port:500
    ============================================
    
    our SW detect an error and reopen the connection
    
    W@41:39.388	[16]02 30 31 34 36 30 31 44 30 31 30 33 30 36 36 03 <014601D0103066>
    R@41:39.423	[13]02 30 31 34 36 30 30 30 30 30 42 44 03 <014600000BD>	0x00000000(13)
    
    W@41:39.460	[16]02 30 31 34 36 30 31 44 30 31 30 33 30 36 36 03 <014601D0103066>
    R@41:39.494	[13]02 30 31 34 36 30 30 30 30 30 42 44 03 <014600000BD>	0x00000000(13)
    
    W@41:39.531	[16]02 30 31 34 36 30 31 44 30 31 30 33 30 36 36 03 <014601D0103066>
    R@41:39.566	[13]02 30 31 34 36 30 30 30 30 30 42 44 03 <014600000BD>	0x00000000(13)
    
    W@41:39.603	[16]02 30 31 34 36 30 31 44 30 31 30 33 30 36 36 03 <014601D0103066>
    R@41:39.638	[13]02 30 31 34 36 30 30 30 30 30 42 44 03 <014600000BD>	0x00000000(13)
    
    W@41:39.674	[16]02 30 31 34 36 30 31 44 30 31 30 33 30 36 36 03 <014601D0103066>
    R@41:39.709	[13]02 30 31 34 36 30 30 30 30 30 42 44 03 <014600000BD>	0x00000000(13)
    
    W@41:39.746	[16]02 30 31 34 36 30 31 44 30 31 30 33 30 36 36 03 <014601D0103066>
    R@41:39.781	[13]02 30 31 34 36 30 30 30 30 30 42 44 03 <014600000BD>	0x00000000(13)
    
    W@41:39.818	[16]02 30 31 34 36 30 31 44 30 31 30 33 30 36 36 03 <014601D0103066>
    R@41:39.853	[13]02 30 31 34 36 30 30 30 30 30 42 44 03 <014600000BD>	0x00000000(13)
    
    W@41:39.889	[16]02 30 31 34 36 30 31 44 30 31 30 33 30 36 36 03 <014601D0103066>
    R@41:39.923	[13]02 30 31 34 36 30 30 30 30 30 42 44 03 <014600000BD>	0x00000000(13)
    
    W@41:39.961	[16]02 30 31 34 36 30 31 44 30 31 30 33 30 36 36 03 <014601D0103066>
    R@41:40.068	[0]<>	0x400a0000(13)
    
    S@41:40.081	6
    S@41:40.093	0
    S@41:41.151	1
    S@41:41.164	2
    S@41:41.176	3
    W@41:41.192	[16]02 30 31 34 36 30 31 44 30 31 30 33 30 36 36 03 <014601D0103066>
    R@41:41.226	[13]02 30 31 34 36 30 30 30 30 30 42 44 03 <014600000BD>	0x00000000(13)
    
    W@41:41.268	[16]02 30 31 34 36 30 31 44 30 31 30 33 30 36 36 03 <014601D0103066>
    R@41:41.303	[13]02 30 31 34 36 30 30 30 30 30 42 44 03 <014600000BD>	0x00000000(13)
    
    W@41:41.350	[16]02 30 31 34 36 30 31 44 30 31 30 33 30 36 36 03 <014601D0103066>
    R@41:41.385	[13]02 30 31 34 36 30 30 30 30 30 42 44 03 <014600000BD>	0x00000000(13)
    
    W@41:41.423	[16]02 30 31 34 36 30 31 44 30 31 30 33 30 36 36 03 <014601D0103066>
    R@41:41.458	[13]02 30 31 34 36 30 30 30 30 30 42 44 03 <014600000BD>	0x00000000(13)
    
    W@41:41.495	[16]02 30 31 34 36 30 31 44 30 31 30 33 30 36 36 03 <014601D0103066>
    R@41:41.530	[13]02 30 31 34 36 30 30 30 30 30 42 44 03 <014600000BD>	0x00000000(13)
    
    W@41:41.567	[16]02 30 31 34 36 30 31 44 30 31 30 33 30 36 36 03 <014601D0103066>
    R@41:41.601	[13]02 30 31 34 36 30 30 30 30 30 42 44 03 <014600000BD>	0x00000000(13)
    
    W@41:41.640	[16]02 30 31 34 36 30 31 44 30 31 30 33 30 36 36 03 <014601D0103066>
    R@41:41.674	[13]02 30 31 34 36 30 30 30 30 30 42 44 03 <014600000BD>	0x00000000(13)
    
    W@41:41.713	[16]02 30 31 34 36 30 31 44 30 31 30 33 30 36 36 03 <014601D0103066>
    R@41:41.748	[13]02 30 31 34 36 30 30 30 30 30 42 44 03 <014600000BD>	0x00000000(13)
    
    
    the connection states
    
    S@41:40.081 6
    S@41:40.093 0
    S@41:41.151 1
    S@41:41.164 2
    S@41:41.176 3
    
    mapping to 
    
    enum SocketState {
      UnconnectedState,
      HostLookupState,
      ConnectingState,
      ConnectedState,
      BoundState,
      ListeningState,
      ClosingState
    };

    我们以前的 DUT (am3352) 没有超时、也通过了测试。 我们是否应该检查 am6234 上的任何设置?

    此致、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Daolin

    超时时不确定外部 CPU 负载、但运行测试时 CPU 负载保持在 3~5%。

    Mem: 690772K used, 257900K free, 344K shrd, 31716K buff, 422812K cached
    CPU:   0% usr   0% sys   0% nic  90% idle   7% io   0% irq   0% sirq
    Load average: 0.52 0.34 0.33 2/138 919
      PID  PPID USER     STAT   VSZ %VSZ %CPU COMMAND
      497   468 root     S     307m  33%   2% /application/firmware
      580     2 root     SW       0   0%   0% [usb-storage]
      488   224 root     S    18960   2%   0% /sbin/udevd -d
      918   903 root     R     3064   0%   0% top
      916     2 root     IW       0   0%   0% [kworker/u16:1-e]
      917     2 root     IW       0   0%   0% [kworker/u16:3-e]
      191     1 root     S    65344   7%   0% /application/wdt
      557     1 root     S    34180   4%   0% /application/vncserver -t /dev/input/event0
      475   224 root     S    18960   2%   0% /sbin/udevd -d
      487   224 root     S    18960   2%   0% /sbin/udevd -d
      489   224 root     S    18960   2%   0% /sbin/udevd -d
      224     1 root     S    18888   2%   0% /sbin/udevd -d
    

    此致、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们今天捕获的另一个包含 CPU 负载的日志

    [CPU] 11 %
    W@39:58.283	[16]02 30 31 34 36 30 31 44 30 31 30 33 30 36 36 03 <014601D0103066>
    R@39:58.288	[13]02 30 31 34 36 30 30 30 30 30 42 44 03 <014600000BD>	0x00000000(13)
    
    [CPU] 6 %
    W@39:58.324	[16]02 30 31 34 36 30 31 44 30 31 30 33 30 36 36 03 <014601D0103066>
    R@39:58.329	[13]02 30 31 34 36 30 30 30 30 30 42 44 03 <014600000BD>	0x00000000(13)
    
    [CPU] 12 %
    W@39:58.365	[16]02 30 31 34 36 30 31 44 30 31 30 33 30 36 36 03 <014601D0103066>
    R@39:58.370	[13]02 30 31 34 36 30 30 30 30 30 42 44 03 <014600000BD>	0x00000000(13)
    
    [CPU] 12 %
    W@39:58.407	[16]02 30 31 34 36 30 31 44 30 31 30 33 30 36 36 03 <014601D0103066>
    R@39:58.411	[13]02 30 31 34 36 30 30 30 30 30 42 44 03 <014600000BD>	0x00000000(13)
    
    [CPU] 17 %
    W@39:58.448	[16]02 30 31 34 36 30 31 44 30 31 30 33 30 36 36 03 <014601D0103066>
    R@39:58.453	[13]02 30 31 34 36 30 30 30 30 30 42 44 03 <014600000BD>	0x00000000(13)
    
    [CPU] 10 %
    W@39:58.499	[16]02 30 31 34 36 30 31 44 30 31 30 33 30 36 36 03 <014601D0103066>
    R@39:58.505	[13]02 30 31 34 36 30 30 30 30 30 42 44 03 <014600000BD>	0x00000000(13)
    
    [CPU] 7 %
    W@39:58.540	[16]02 30 31 34 36 30 31 44 30 31 30 33 30 36 36 03 <014601D0103066>
    R@39:58.545	[13]02 30 31 34 36 30 30 30 30 30 42 44 03 <014600000BD>	0x00000000(13)
    
    [CPU] 6 %
    W@39:58.581	[16]02 30 31 34 36 30 31 44 30 31 30 33 30 36 36 03 <014601D0103066>
    R@39:58.586	[13]02 30 31 34 36 30 30 30 30 30 42 44 03 <014600000BD>	0x00000000(13)
    
    [CPU] 13 %
    W@39:58.623	[16]02 30 31 34 36 30 31 44 30 31 30 33 30 36 36 03 <014601D0103066>
    R@39:58.627	[13]02 30 31 34 36 30 30 30 30 30 42 44 03 <014600000BD>	0x00000000(13)
    
    [CPU] 3 %
    W@39:58.664	[16]02 30 31 34 36 30 31 44 30 31 30 33 30 36 36 03 <014601D0103066>
    R@39:59.202	[0]<>	0x400a0000(13)
    
    [CPU] 25 %
    S@39:59.224	6
    [CPU] 57 %
    S@39:59.238	0
    [CPU] 3 %
    S@40:00.207	1
    [CPU] 40 %
    S@40:00.222	2
    [CPU] 20 %
    S@40:00.236	3
    [CPU] 25 %
    W@40:00.258	[16]02 30 31 34 36 30 31 44 30 31 30 33 30 36 36 03 <014601D0103066>
    R@40:00.264	[13]02 30 31 34 36 30 30 30 30 30 42 44 03 <014600000BD>	0x00000000(13)
    
    [CPU] 25 %
    W@40:00.300	[16]02 30 31 34 36 30 31 44 30 31 30 33 30 36 36 03 <014601D0103066>
    R@40:00.306	[13]02 30 31 34 36 30 30 30 30 30 42 44 03 <014600000BD>	0x00000000(13)
    
    [CPU] 10 %
    W@40:00.352	[16]02 30 31 34 36 30 31 44 30 31 30 33 30 36 36 03 <014601D0103066>
    R@40:00.358	[13]02 30 31 34 36 30 30 30 30 30 42 44 03 <014600000BD>	0x00000000(13)
    
    [CPU] 6 %
    W@40:00.403	[16]02 30 31 34 36 30 31 44 30 31 30 33 30 36 36 03 <014601D0103066>
    R@40:00.408	[13]02 30 31 34 36 30 30 30 30 30 42 44 03 <014600000BD>	0x00000000(13)
    
    [CPU] 12 %
    W@40:00.444	[16]02 30 31 34 36 30 31 44 30 31 30 33 30 36 36 03 <014601D0103066>
    R@40:00.449	[13]02 30 31 34 36 30 30 30 30 30 42 44 03 <014600000BD>	0x00000000(13)
    
    [CPU] 12 %
    W@40:00.486	[16]02 30 31 34 36 30 31 44 30 31 30 33 30 36 36 03 <014601D0103066>
    R@40:00.491	[13]02 30 31 34 36 30 30 30 30 30 42 44 03 <014600000BD>	0x00000000(13)
    
    [CPU] 12 %
    W@40:00.527	[16]02 30 31 34 36 30 31 44 30 31 30 33 30 36 36 03 <014601D0103066>
    R@40:00.532	[13]02 30 31 34 36 30 30 30 30 30 42 44 03 <014600000BD>	0x00000000(13)
    
    [CPU] 13 %
    W@40:00.568	[16]02 30 31 34 36 30 31 44 30 31 30 33 30 36 36 03 <014601D0103066>
    R@40:00.572	[13]02 30 31 34 36 30 30 30 30 30 42 44 03 <014600000BD>	0x00000000(13)
    
    [CPU] 13 %
    W@40:00.609	[16]02 30 31 34 36 30 31 44 30 31 30 33 30 36 36 03 <014601D0103066>
    R@40:00.614	[13]02 30 31 34 36 30 30 30 30 30 42 44 03 <014600000BD>	0x00000000(13)
    
    [CPU] 12 %
    W@40:00.649	[16]02 30 31 34 36 30 31 44 30 31 30 33 30 36 36 03 <014601D0103066>
    R@40:00.655	[13]02 30 31 34 36 30 30 30 30 30 42 44 03 <014600000BD>	0x00000000(13)
    
    [CPU] 16 %
    W@40:00.692	[16]02 30 31 34 36 30 31 44 30 31 30 33 30 36 36 03 <014601D0103066>
    R@40:00.703	[13]02 30 31 34 36 30 30 30 30 30 42 44 03 <014600000BD>	0x00000000(13)

    此致、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Daolin

    可以帮助解决这个问题吗?

    谢谢

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:  

    对延迟的回复表示歉意。  

    我们无法附加完整日志、下面是您的部分日志

    感谢您附加日志、但我不完全了解日志应该指出/显示的内容? 您能帮我理解吗? 我希望在您描述的超时发生时内核是否显示任何超时错误消息。  

    CPU 加载在运行测试时保持在 3~5%。

    好的、如果是这种情况、则可能不是 CPU 过载导致超时问题。

    另一个检查数据包丢失的选项是使用“ip -s link show dev “。 这应该显示高于使用“ethtool -S“可以观察到的一层的统计数据。

    您在设置中看到的总吞吐量是多少?  

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Daolin

    我来为您解释一下日志

    ==================================================

    [CPU] 13%
    W@39:58.623 [16]02 30 31 34 36 30 31 44 30 31 30 33 36 36 03 <014601D0103066>
    R θ@39:58.627 [13]02 30 31 34 36 30 30 30 30 30 42 44 03 <014600000BD> 0x00000000 (13)

    [CPU] 值表示 CPU 加载来自顶部命令

    [W]表示写入数据包发送

    [R]表示接收到读取数据包

    [39:58.623]是时间

    [02 30 31 34 36 30 31 44 30 31 30 33 30 36 03 ] 这是很小的数据包有效载荷

    如您所见、1 秒内可能会有 10~15 μ s 写入数据包发送和 10~15 μ s 读回数据包。

    0x400a0000 (13) 表示超时

     SW 视图中的连接状态、SW 已重试

    S@41:40.081 6 => ClosingState
    S@41:40.093 0 => UnconnectedState
    S@41:41.151 1 => HostLookupState
    S@41:41.164 2 => ConnectingState
    S@41:41.176 3 => ConnectedState

    ===================================================

    我们开始另一个测试 、并捕获“ip -s link show dev “ 。

    此致、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Daolin

    此处连接的日志从无数据包丢失开始到总共 发生 6 个超时。


    e2e.ti.com/.../am6234_5F00_network_5F00_test.log

    此致

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Daolin

    我们应用了 您的视频中的 tc 速率限制方法大约 2 小时、直到现在、我们有 50 个超时(大约 19 小时测试)

    此致、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:  

    感谢您尝试 tc  速率限制方法、但演示中提到的方法侧重于解决传入流量高导致的 CPU 负载过重的问题。 由于日志显示 CPU 负载较低、速率限制技术可能不是很适用。  

    在高流量网络中、通常使用各种技术来防止 DDoS 攻击等问题、其中最常见的是限制传入流量的速率。  有一些建议可以通过软件使用从这个演示文稿,我们最近做了去年: https://osseu2025.sched.com/event/25Vwj?iframe=no 请看看,看看这些方法是否可以帮助解决你看到的问题.  [/报价]

    您的日志报告的超时似乎来自应用程序代码? 您能描述一下您的应用程序代码如何检测超时问题吗? 由于 dmesg 日志中的内核、我没有看到任何超时错误。 我确实看到 ip -s 链路 show eth0 报告了大量 RX 丢弃的数据包、但 ethtool -S eth0 没有显示任何 rx_crc_errors。 但是、我无法确定这是否是导致超时问题的原因、因为我不确定您的设置/应用程序代码中的超时是否是由于检测到丢弃了大量 RX 数据包而导致的。

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Daolin

    这是我们 SW 的参考代码

      

    此致、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:  

    根据您的代码、超时似乎由您的应用代码定义、可能是由于网络层较高的问题、不一定是更低级别的硬件或 CPSW 以太网驱动程序问题导致的。  这似乎源于比较您的“ethtool -S“和“ip -s link show“日志、其中从“ethtool -S“中未观察到 RX 错误、但“ip -s link show“似乎显示了丢弃的 RX 数据包。  我们通常仅支持与较低级别的硬件或 CPSW 以太网驱动程序问题直接相关的问题、通常不支持应用或系统级问题、但我有以下建议。

    根据您的代码、您似乎正在使用 TCP 套接字、并在递增“timeout_count"之前“之前检查从 TCP 套接字接收的字节是否小于“expect_rsp_len"。“。 “ip -s link show“指示的丢弃数据包可能会导致此问题。

    您能否使用 iperf3 实用程序工具测试 TCP 流量、看看“ip -s link show“统计信息是否也显示丢弃了 RX 数据包?

    您是否还能检查“cat /proc/net/snmp “的结果、它可以很好地了解堆栈中的 TCP/UDP 是否丢弃了数据包。 如果这显示 TCP 下降、则最好检查 TCP 套接字缓冲区大小是否可以增加。

    RX 数据包被丢弃的原因可能有多种。 由于日志报告的 CPU 负载较低、因此我们可以排除#5。 #4 会在您的“ip -s link show“结果中显示“超支“。 #3 仅当您已设置这些过滤器时才应出现。 #1 和#2 仍然可能是您可能要研究的可能性。

    1. 缓冲区/环溢出:网络接口接收数据包的速度比内核处理数据包的速度快

    2. 资源限制:系统内存不足、无法为传入的数据包分配内存

    3. 共模滤波:数据包被防火墙规则、BPF 过滤器或其他过滤机制有意丢弃

    4. 队列溢出:特定 RX 队列在硬件仍正常工作时达到容量

    5. CPU 饱和:系统无法分配足够的 CPU 时间来处理传入的数据包

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Daolin

    #1 和#2 仍然可能是您可能要研究的可能性。

    对于#1、 我们尝试进行设置 缓冲区/振铃  通过 ethtool -g  eth0 和 ethtool -G eth0 Rx 4096 TX 4096  但失败了

    我们还尝试 从 drivers\net\Ethernet\ti\am65-cpsw-nuss.c 修改 AM65_CPSW_MAX_RX_DESC  

    /*每个通道/流的 TX/RX 描述符数量*/
    #define AM65_CPSW_MAX_TX_DESC 500
    #define AM65_CPSW_MAX_RX_DESC 500 --> 1000 执行 1000 甚至更大的操作是正确的吗?

    再次运行相同的测试、但仍然会发生超时

    --------------------------------------------------------------------

    对于#2、 通过 free -h cmd 检查是否正确、它显示了?  

    # free -h
         总计          自由使用     共享  缓冲/高速缓存  可用
    内存:926.4M  161.1M  632.9M  316.0K 132.4M       699.2M
    交换:    0        0        0
    #

    ----------------------------------------------------------------

    #4 会在您的“ip -s link show“结果中显示“超支“。

    哪一个 在  “ip -s link show“结果中超支?

    3:eth0: MTU 1500 qdisc mq 状态 up 模式默认组默认值 qlen 1000
    链路/醚 9e:19:6e:58:6F:1e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff
    RX:字节数据包错误丢弃了未命中的 mcast
    4828578441 3207767 0 1266 0
    TX:字节数据包错误丢弃运营商拼贴
    85924736 1591160 0 0 0 0

    ----------------------------------------------------------------

    不过

    以下是随附的 iperf3 测试日志 、其中包含 ip -s link show;ifconfig eth0;cat /proc/net/snmp;

    e2e.ti.com/.../iperf3.log

    ----------------------------------------------------------------

    根据 AM3352 (10y ago) 和其他 竞争对手的 平台、同样的通信测试没有超时。

    希望在这里找到案例。

    ----------------------------------------------------------------

    此致、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:

    [引述 userid=“435952" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1623640/am623-network-communication-timeout-on-am62x-in-corporate-network-environment/6282472

    #4 会在您的“ip -s link show“结果中显示“超支“。

    哪一个 在  “ip -s link show“结果中超支?

    [/报价]

    抱歉、我得到了“ip -s link show“和“ifconfig"混合“混合信息。 我认为“ifconfig"应“应显示有关“超支“的信息。

    从 ifconfig 日志中、我没有看到“overruns"增量“增量、因此我认为#4 不是问题所在。

    不过、我仍然看到、即使在运行 iperf3 TCP 流量时、“ip -s link show“和“ifconfig"日志“日志中的 RX 路径也出现下降。  

    由于使用的是 TCP、因此不会因 TCP 流量而导致任何下降、因为它只会重新传输流量。 运行 TCP iperf3 测试时是否看到多次“重试“?  

    我的下一个建议是研究 CPSW 以太网驱动程序代码 (am65-cpsw-nuss.c)、以查看从“ip -s link show“中看到的 RX 中断的原因。  https://git.ti.com/cgit/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel/tree/drivers/net/ethernet/ti/am65-cpsw-nuss.c?h=ti-linux-6.12.y-cicd#n1732 中 显示的一个区域用于描述符页池分配(可能是添加调试打印语句)。 可能还有其他导致“ ndev->stats.rx_dropped++;" to look into in the code to see what conditions might be causing this behavior.

    此外、“sysctl net.ipv4.tcp_rmem“、“sysctl net.ipv4.tcp_wmem“、“sysctl net.core.netdev_max_backlog“?的结果是什么

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Daolin

    抱歉、我得到了“ip -s link show“和“ifconfig"混合“混合信息。 我认为“ifconfig"应“应显示有关“超支“的信息。

    =>这是好的,只是仔细检查是否有任何我们可能错过 Slight smile

    由于使用的是 TCP、因此不会因 TCP 流量而导致任何下降、因为它只会重新传输流量。 运行 TCP iperf3 测试时是否看到多次“重试“?

    =>否、我没有看到任何重试、这是完整日志。

    在代码中进行研究、以了解导致此行为的条件

    =>如果您需要、我可以帮助添加调试代码。  

    结果是什么

    => # sysctl net.ipv4.tcp_rmem
    =>  net.IPv4.tcp_rmem = 4096 131072 6291456
    => # sysctl net.ipv4.tcp_wmem
    =>  net.ipv4.tcp_wmem = 4096 16384 4194304
    => # SYSCTL net.core.netdev_max_backlog
    =>  net.core.netdev_max_backlog = 1000

    ssh 登录后、系统 变得非常卡滞、

    当 CPU 负载较低时 => CPU:  2% USR  2% sys  0% NIC 94%空闲  0% IO 0%  IRQ 0%  sirq

    内存=> 639.8M 空闲(总计 926.4M)


    此致、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:

    [引述 userid=“435952" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1623640/am623-network-communication-timeout-on-am62x-in-corporate-network-environment/6284340

    在代码中进行研究、以了解导致此行为的条件

    =>如果您需要、我可以帮助添加调试代码。  

    [/报价]

    我认为在显示“ndev->stats.rx_drop++;"的“的位置向驱动程序代码中添加 print 语句、重建内核映像和模块、然后在设备上重新运行 TCP iperf3 测试、检查是否出现 RX 中断、如果内核日志显示 print 语句出现、将有助于确定导致中断的条件。  

    此时、我不确定“ip -s link show“的 RX 是否会直接导致您的超时问题、但这无疑是一个需要考虑的问题。 如果我们可以找出原因、请进行修复、然后检查超时问题是否仍然存在、然后我们可以确定压降是否导致了超时问题。

    [报价 userid=“435952" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1623640/am623-network-communication-timeout-on-am62x-in-corporate-network-environment/6265979 ]SDK  版本:11.01.05.03   发布日期:2025 年 7 月 15 日

    我知道这并不总是很容易、但您是否可以使用最新的 SDK 进行测试? (应是 SDK 11.02)

    为了仔细检查、您的应用程序代码专门关注的是 TCP 流量?

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Daolin

    我认为 跌落 pkt 不是来自 iperf 它是由于环境?

    我会首先添加一些 dbg、 如果需要、SDK 11.02 将是一项巨大的工作。

    应用程序代码具体关注的是 TCP 流量?  =>是

    此致、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:

    我认为 跌落点 pkt 不是来自 iperf 它是由于环境造成的?

    从“ip -s link show“中显示的 DROP pkts 在 iperf 检测之前进行、通常与 Linux 网络堆栈/内核相关、在将数据包传递到 iperf 套接字之前可能没有足够的缓冲区空间来保存数据包、但我不确定是否要直至根据调试打印语句确定特定条件。

    -道林