This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:新的 SDK 11.02 在 Yocto 构建之后无法在 EVM 上正常运行

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1630336/am62a7-q1-new-sdk-11-02-is-not-working-on-evm-after-yocto-build

器件型号: AM62A7-Q1

尊敬的 TI 专家:

 

我构建了新的 SDK 11.02 并刷写到 SD 卡中。

加载 u-boot 映像时电路板卡在 SPL 中。

我已经尝试使用 bmap 工具和 balenaEtcher 1.18、并在 EVM 上测试此 SDK。

使用 bmap 工具时、我收到了 bwloe 错误:

image.png

下面的错误我得到通过 balenaEtcher 工具闪存后:

image.png

我也厌倦了两个不同的 SD 卡。

音频支持的线程:

AM62A3-Q1:平台音频:AM62A3 定制电路板上等待延迟探头 — 音频论坛-音频 — TI E2E 支持论坛

 

 

Regars、

Satyajeet

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satyajeet:
    已完成 Yocto 构建的标题中提到过。 您可以尝试  直接刷写 dr-download.ti.com/.../tisdk-edgeai-image-am62a-evm-11.01.07.05.rootfs.wic.xz、然后再尝试一下。 这有助于删除任何 Yocto 差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divyansh:

    您建议我已在音频线程中构建 SDK 11.02、但您的共享链接为 11.01。

    它们之间有什么区别吗?

    此致、

    Satyajeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    感谢您的查询。 有关专家因** TI 印度**假期而离职。
    请预计响应会延迟。 感谢您的耐心和理解。

    此致、
    TI E2E 支持团队
    ——
    *这是一个自动通知。*

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    正如您建议的那样、我已经在音频线程中构建了 SDK 11.02、但您的共享链接是 11.01。

    11.02 尚未正式发布

    www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-LINUX AM62A-AM62A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我已经按照音频主题中的建议构建了 11.02  

    AM62A3-Q1:平台音频:AM62A3 定制电路板上等待延迟探头 — 音频论坛-音频 — TI E2E 支持论坛

    我已下载您提供的链接的 11.01 WIC 映像。

    但此映像也无法正常工作。

    我尝试了使用 bmap 工具和 balenaEtcher 工具的两种不同 SD 卡。

    此致、

    Satyajeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我使用 bmap 工具和 balenaEtcher 工具尝试了两种不同的 SD 卡。

    这些是否来自不同的品牌?

    不确定是什么导致了问题、但您可以执行以下线程中讨论的更改、这些更改会在低速模式下初始化 SD 卡、因此应该会成功引导。

    e2e.ti.com/.../sk-am62p-lp-how-to-set-sd-card-to-3-3v-only-low-speed