This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:MMC2 SDIO 电源和信号电压

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AM4378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1630788/am4378-mmc2-sdio-power-supply-and-signal-voltage

器件型号: AM4378

在 A4378 SK 和 GPEVM 原理图上、MMC2 被拉至 V1_8D、但 AM4378 上的这个 IO 组在 GPEVM rev1_5b 上提供 3.3V 电压、在 SK 板上提供 1.8V 电压

image.png

image.png

 

image.png

 

我想 GPEVM 是错误的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我怀疑此更改是相对于摄像头接口引入的。 VDDSHV2 主要用于摄像头 (CAM1 和 CAM1) IO 电源、而 SK EVM 上的 MMC2 引脚是重复使用 CAM1 引脚、如屏幕截图中所示。

    此致、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GP EVM 使用由 VDDHSV9 和 VDDSHV11(连接到 1.8V 电源)供电的 MMC2 引脚。  SK EVM 使用 由 VDDSHV2(连接到 1.8V 电源)供电的 MMC2 引脚。  这些信号的上拉电阻器由  为每块板上的 IO 供电的同一 1.8V 电源供电。 因此、我看不出有问题。

    此致、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的故障、我只看到两个原理图上的页面看起来相同、实际上 AM437x 器件上的引脚分配在该页面上是不同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    然后、我将关闭该主题。

    谢谢!