This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:LVDS 信号质量设计

Guru**** 2912250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1630437/am625-lvds-signal-quality-design

器件型号: AM625

尊敬的 TI 专家:

客户使用 AM62 作为其 ECG 机器的主控制器。 由于结构限制及其保留的屏幕、AM62 的 LVDS 信号输出现在需要多次传输(请参阅下图中的连接方案)。 客户想询问 影响 LVDS 信号的质量。 屏幕分辨率为 1080p。 是否有必要进行仿真?  

从 AM62 到屏幕的完整 LVDS 信号路径为 63cm。

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kevin、  

    您能分享分辨率更高的图片吗?

    我假设这里的接口是 OLDI。

    此致、

    Sreenivasa.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    我更新了图像、谢谢

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kevin、  

    请参阅以下专家意见:

    TI 无法定义最大电缆长度、因为这取决于与其系统实现相关的许多变量。 他们需要对信号路径进行建模、以确定特定的电缆长度是否可以为连接的显示面板提供适当的信号质量。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    感谢您的答复。 客户知道他们需要对信号路径进行建模。 客户想知道是否有  建议参考  对 LVDS 信号路径建模的元件 这样客户就可以做到 可以举个例子吗?

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kevin、

    谢谢你。

    我不确定如何对界面进行建模。

    让我检查一下并更新您。

    此致、

    Sreenivasa.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kevin、

    如 Webex Chat 上所述、客户可以使用 IBIS-AMI 模型对接口进行建模。

    此致、

    Sreenivasa.