This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:AM62L USB + SPINAND 闪存引导模式?

Guru**** 2927100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1628303/am62l-am62l-usb-spinand-flash-boot-mode

器件型号: AM62L

香榭丽舍大街

您可以帮助提供此 PDF 中的引导模式设置的图片吗?

-->www.ti.com/.../sprujg8b.pdf

 

我的客户现在需要 USB 引导+ SPINAND 引导设置?

我们在这里停留了一个星期, PLZ 帮助。

谢谢。

BR Rio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rio、

    有关引导模式引脚编号到 DIP 开关的映射、请参阅本节(请忽略图中的示例设置):

    BOOTMODE 引脚选择以下选项(请注意顺序相反):

     有关如何选择引导模式(主模式和备份模式)和引导模式设置的详细说明、请参阅以下 TRM 部分:

    5.4.2 引导模式引脚映射(完整引脚数)

    如果您 还有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Stan

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Stan:

      你可以帮助回答这种方式,这样我们就可以 使它易于遵循?

      SW2 / SW3 / SW4 设置(二进制格式):1100 0000…

    顺便说一下、下面是我关于 AM62X 的注释、我希望 BU 可以为所有引导模式提供这种格式。

    谢谢。

    BR Rio

    无引导 (JTAG):
    SW1:11011111 SW2:00000000

    SD 卡引导:
    SW1:11000010 SW2:0100000  SW 1 是右侧 DIP(请参阅黄色封装)、SW2 是左侧 DIP。

    eMMC:
    SW1:11010011 SW2:00000000

    UART 引导:
    SW1:11011100 SW2:01000000

    eMMC 引导:
    SW1:11010010 SW2:00000000

    OSPI NOR 引导:
    SW1:11001110 SW2:01000000

    OSPI NAND 引导:
    SW1:1100000 SW2:00000000

    GMPC NAND 引导:
    SW1:11010011 SW2:00000000

    AM62-LP EVM:
    OSPI NAND 引导:
    SW1:1100000 SW2:00000000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BU:

    有任何反馈意见?

    BR Rio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rio、

    对于 USB 引导和 SPI 备用引导、DIP 开关应按如下方式设置:

    SW4:               SW2:         SW3:

    110 0101 0          0001          1000

    25m USB 无交换   DFU      备用模式 SPI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Stan:

    您可以阅读这篇 E2E 吗?

    AM62L:USB MSC Boot — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛

    您是否验证并检查这是否确实有效?

    BR Rio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rio、

    主题所有者将能够在明天尽早做出响应。

    谢谢

    此致

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rio、

    据我所知 、ROM 代码支持 USB 记忆棒引导。 勘误文档中仅说明了一个限制、即 ROM 不支持超过 2MB 的文件。

    不确定次级引导加载程序如何支持该引导加载程序。 我可以看到 Linux SDK 11.02 目前不支持该功能:

    2.2.软件构建表—AM62L 的 Linux SDK 文档

    此致、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Stan:

    对于 USB 大容量存储引导、请帮助 TI RD 实现此 CAN 文档以详细说明如何操作、谢谢。

    原因:DS 显示支持 USB 引导。

    BR Rio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rio、

    主题所有者明天将能够回复。

    谢谢

    此致、

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rio 和 Anastas、

     今天我有更多的信息。 由于 ROM 代码本身存在错误、无法实现第一阶段引导。 这就是为什么没有在 u-boot 和 Linux 中实现 MSC 引导的原因。 此错误已在器件版本 1.1 的 ROM 中修复、因此 MSC 引导现在回到 u-boot 和 Linux 的队列中。 一旦 SDK 更新、Linux SDK 文档和方法将相应地进行更新。  

    此致、

    Stan