This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:根据勘误表 SPRZ429N i862、使用 PORZ 时的 RESETn 处理

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1631313/am5728-resetn-handling-when-porz-is-used-per-errata-sprz429n-i862

器件型号: AM5728

您好:  

我正在支持使用 AM5728 的客户设计、并希望在遵循勘误表指南时确认热复位 (RESETn) 引脚的建议处理方式。

在 SPRZ429N 的项目 i862 中、说明 PORZ 是建议的重置。 基于此、客户计划进行以下配置:

  • 计划将一个外部复位源连接到 PORZ(电源‑ON RESET)。
  • 热复位 (RESETn) 功能未使用、可以是:
    • 固定高电平
    • 从外部上拉
    • 在正常运行期间不置为有效。

从 AM5728 文档中、我们了解 RESETn 在 PORZ 之前必须为高电平、或者与 PORZ 同时上升、并且不得在其电源 (VDDSHV3) 之前上升。

问题:  如果热复位未功能使用且通过 PORZ 处理外部复位、那么是否可以将 RESETn 上拉至 VDDSHV3 电源域?

我想确认此配置符合 TI 建议、并且不会引入任何意外行为。

提前感谢您的支持。

此致、

Michael  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michael:

    请让我稍后返回您的查询。

    谢谢、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    请注意、 i862 不限于外部热复位引脚、也不限于内部热源、例如看门狗、热警报、软件热复位等。

    另外、从末尾的说明可以看出、 i862 已在 SR2.0 中修复、但由于另外 2 个勘误项(与 DDR 相关)、可能会实施权变措施。 此处简要介绍的权变措施可能是一个将复位状态引脚路由到 PORz 的外部电路。 因此、所有热复位都将触发 POR。 EVM 原理图上提供了这种情况的示例。

    [引用 userid=“668281" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1631313/am5728-resetn-handling-when-porz-is-used-per-errata-sprz429n-i862 问题:  如果热复位未功能使用且通过 PORZ 处理外部复位、那么是否可以将 RESETn 上拉至 VDDSHV3 电源域?

    在这两种情况下、RESETn 从外部上拉是可以的、尤其是如果您想在 PCB 上有一个测试点。 如果您不计划将任何布线连接到该引脚、内部片上拉将使 RESETn 保持为高电平。

    此致、

    Stan