Other Parts Discussed in Thread: AM5728
器件型号: AM5728
您好:
我正在支持使用 AM5728 的客户设计、并希望在遵循勘误表指南时确认热复位 (RESETn) 引脚的建议处理方式。
在 SPRZ429N 的项目 i862 中、说明 PORZ 是建议的重置。 基于此、客户计划进行以下配置:
- 计划将一个外部复位源连接到 PORZ(电源‑ON RESET)。
- 热复位 (RESETn) 功能未使用、可以是:
- 固定高电平
- 从外部上拉
- 在正常运行期间不置为有效。
从 AM5728 文档中、我们了解 RESETn 在 PORZ 之前必须为高电平、或者与 PORZ 同时上升、并且不得在其电源 (VDDSHV3) 之前上升。
问题: 如果热复位未功能使用且通过 PORZ 处理外部复位、那么是否可以将 RESETn 上拉至 VDDSHV3 电源域?
我想确认此配置符合 TI 建议、并且不会引入任何意外行为。
提前感谢您的支持。
此致、
Michael