This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:UFS 电压电平问题

Guru**** 2897200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1631972/tda4vh-q1-ufs-voltage-level-issue

器件型号: TDA4VH-Q1

您好、

我们目前正在开发一个使用 TD4VH-Q1 的 ADAS 项目。

我们将连接 Micron UFS 3.1 器件 (MTFC64GBCAVAL-AAT)、而我们的 SoC 仅支持 UFS 2.1。

在我们的理解下:

  • VCC 的供电电压为 3.3V
  • VCCQ 的供电电压为 1.2V
  • VCCQ2 当前处于未连接状态(根据 UFS 数据表)
  • 在 SOC 和 UFS 下、RESET 和 CLK 以 1.2V 的电压运行

然而、 SOC 数据表中将差分 I/O(数据和 CLK)信号电压指定为 1.8V、这会引起一些问题。 因为 UFS IC 中没有 1.8V gven。

请确认:

  1. 该器件是否能够可靠地与 UFS 2.1 主机配合使用
  2. 说明了差分信号的 I/O 电压电平
  3. Micron 器件是 UFS 3.1、我们假设该器件支持向后兼容性、并应在与 SoC 的 UFS 2.1 模式下运行

Capture11.JPG

请告知我们您对此的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 — UFS 2.1 主机应与 UFS 3.1 内存兼容。  正确、UFS 2.1 存储器与 UFS 3.1 存储器的电源不同。  两者都需要 VCC。  UFS 2.1 需要 VCCQ2 (1.8V) 、UFS 3.1 需要 VCCQ (1.2V)。  CLK、RST 的 IO 电平不是 1.8V、请从 TI 数据表中了解这一点。  处理器的 UFS PHY 的电源为 1.8V、但 IO 通过集成稳压器调节至较低电压 (1.2V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们知道 RST 和 CLK 的 IO 电平在 1.2V 下运行、这符合 UFS IO 电平要求。

    不过、我们主要关注的是 UFS PHY 端。 差分时钟和数据线在 1.8V 下运行、而在 UFS 器件侧、我们为 VCC 提供 3.3V 电压、为 1.2V 提供 VCCQ。

    请您确认此 SoC 是否能够在这些条件下与我们选择的 UFS 器件可靠配合使用? 我们已附上上面中的原理图供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UFS 时钟和数据线电压电平由 UFS 规范定义。  是 — 处理器 PHY 符合这些电压电平。