This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62P-LP:EVM 在运行时后不加电

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5141, AM62P, AM623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1631532/sk-am62p-lp-evm-not-powering-on-after-runtime

器件型号: SK-AM62P-LP
Thread 中讨论的其他器件: AM62P、LM5141、 AM623

尊敬的专家:

我们将 AM62P SK EVM 用于 DMS 摄像头应用。 电路板正常工作并运行摄像头流水线演示。 在运行时期间、电路板突然断电并且不再引导。

板级版本:PROC164E2

当前观察结果:

  • 存在 USB-C (PWR) 输入电压(通过 PD 协商实现 12.09V)(TP204)
  • VMAIN (TP82)= 12.09V 时的输入电压
  • 只有一个 LED 亮起。 (USB PWR LED)
  • 在 LM5141 功率级的电感器 (L1/L2/L4) 上未观察到输出电压
  • 大容量电容器两端无电压(靠近 KEMET 电容器)
  • 在功率元件上未观察到发热
  • 电路板显示无引导活动(无电源轨,无 UART 输出)

请帮助我们解决这个问题。

谢谢。此致。
Eliza

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Eliza

    感谢您的查询。

    请请求客户详细说明故障序列 — 施加任何外部输入或在不受控制的 ESD 环境中突然断电或处理电路板。

    我需要电路板提供更多输入、是否可以要求他们测量以下测试点并分享这些值?  

    1. TP85–VCC_5V。
    2. TP68–VCC_3V3_MAIN
    3. TP46–PMIC_LPM_EN0
    4. TP208–CAN_IO_3V3

    客户是否有另一块电路板来比较测量结果?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好团队:

    我正在尝试回复主题、但网站不允许我这样做。 系统提示您应使用公司电子邮件地址。 我的电子邮件地址是公司电子邮件地址 (@lumaxmail.com)。
    尝试使用不同的浏览器清除浏览数据、但没有帮助。
    请帮我解决这个问题。

    现在、您可以将以下回复发布到该主题:
    您好 Sreenivasa、

    请在下面找到故障序列的详细信息:

    未施加超出预期设置的外部输入。
    连接的外部硬件是、HDMI、以太网电缆、FTDI、摄像头 SDCard 卡
    摄像头模块通过 CSI 接口连接、发生故障时 DMS 流水线正在运行。
    没有突然断电、电路板在正常运行期间突然停止工作。
    未发生已知的 ESD 事件。
    测试点的值:

    TP85–VCC_5V = 5.09V
    TP68–VCC_3V3_MAIN=3.31V
    TP46 - PMIC_LPM_EN0=0.32V
    TP208- CAN_IO_3V3=3.31V
    我们没有任何其他板。

    此致、
    Eliza  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    谢谢你

    TP46 - PMIC_LPM_EN0=0.32V

    由于该位为低电平、可能不允许 PMIC 启动。

    您能测量 TP42、TP43、TP54、TP55、TP56 吗?

    检查是否 具有进行一些更改(焊接等)的设置

    PMIC_LPM_EN0:函数、行为和设计指南

    PMIC_LPM_EN0是一个可控制 PMIC 电源状态(用作)的双功能处理器输出引脚 高电平有效 PMIC 使能端 低电平有效低功耗模式触发器 具体取决于处理器的当前电源状态[1]。


    引脚特性

    属性
    详细信息
    测量输出
    低功耗模式控制(低电平有效)/PMIC 使能(高电平有效)
    信号类型
    推挽输出、1.8V 或 3.3V [2]
    电源域
    VDDSHV_MCU(需要 VDDSHV_CANUART 上拉)[3]
    默认控制器
    WKUP R5 固件[4]
    备用功能
    MCU_GPIO0_22 (MUXMODE = 7、CTRLMMR_WKUP_PADCONFIG28)[5]
    销球
    B7 (AM623/ALW)、D12 (AM62D/AMC)[3][6]

    运行状态机

    复位期间 (HiZ) 该引脚在复位期间处于高阻抗状态。 通过外部上拉电阻VDDSHV_CANUART将线路保持在高电平、从而在电源斜升时立即启用 PMIC — 无需处理器干预[1][3]。

    2.复位后释放 在的上升沿MCU_PORz、该引脚被主动驱动为高电平、并在整个正常运行过程中保持高电平[1][3]。

    3.进入深度睡眠/部分 IO 模式 引脚被驱动 驱动至低电平 、向 PMIC 发出信号以执行有序断电。 In 部分 IO 模式 、这将直接使 PMIC EN 引脚无效、关闭所有电源轨[7]。 In IO+DDR 模式 、它驱动 PMIC 的 nSLEEP2/GPIO3 输入、关闭除 DDR 和 1.8V 模拟电源以外的所有电源轨[7]。

    4.唤醒 当部分 IO 逻辑检测到外部唤醒事件(例如 CAN/UART 活动)时、将驱动引脚 高电平 再次重新启用 PMIC [1][3]。

    5.仅 RTC 模式 RTC 模块可以独立驱动PMIC_LPM_EN0为低电平以进入仅 RTC 模式(对所有非 RTC 电源轨进行下电上电)或 RTC+IO+DDR 模式(对 VDD_CORE 和 1.8V 模拟电源轨进行下电上电)[8][9]。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    我们进行了焊接设置。
    请在下面找到测试点的值:
    TP42:0V
    TP43:0V
    TP54:0V
    TP55:0V
    TP56:0V

    谢谢你。

    此致、
    Eliza

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eliza、  

    感谢您的测量。

    如上所述、由于 LPM_EN0 引脚为低电平、PMIC 不会启动。

    一种检查方法是将 LPM_EN0 引脚与进入 PMIC 的 SOC 隔离。

    我来看看 EVM 团队是否有一些建议。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eliza、  

    以下是建议的返工 、用于绕过连接到 PMIC 的 PMIC_LPM_EN0。

    请 移除 R160 并将一根胶线从 PMIC_EN 焊接到 R429 (VCC_3V3_MAIN_PG)。  

    进行上述更改后、请验证 PMIC 输出。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    感谢您分享建议的返工。

    我们将很快移除 R160 并将 PMIC_EN 连接到 R429 (VCC_3V3_MAIN_PG)、并会在返工完成并验证后更新您。

    同时、您能否帮助我们了解导致此问题的原因? 这将有助于我们确保将来避免类似的问题。

    谢谢。此致、
    Eliza

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Eliza

    谢谢你。

    最可能的原因可能是在不受控制的 ESD 环境中处理电路板。

    在添加任何其他注释之前、我们需要查看电路板是否正常工作。

    此致、

    Sreenivasa.