This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62D-Q1:评估板的 PI 仿真结果

Guru**** 2960800 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62D-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1631314/am62d-q1-pi-simulation-results-for-the-evaluation-board

器件型号: AM62D-Q1

尊敬的专家:

我的客户已经开始使用 AM62D 设计电路板。 他们正在进行 PI(功率阻抗)仿真。 对于内核 0.85V、在高于 10MHz 的高频范围内、由于电路板上的电感 (L component) 的影响、无法实现目标值。
 
您能否分享评估板的 PI 仿真结果?
(如果评估板不符合目标,我想使用该值作为目标。)
 
此致、
正常
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    客户在其仿真中获得了多大的 VDD_CORE PDN 阻抗?   

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Brenda、

    感谢您的答复。

    ≒25mΩ@20MHz
    ≒45mΩ@50MHz

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享本次视频。 这些仿真是否在 1A 负载下运行?   

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brenda、

    以下是来自客户的反馈:(分析图像是在客户请求时通过私人聊天发送的)

    目前、该分析不考虑负载、仅执行 PDN 阻抗分析。 尚未执行直流分析((IR 压降)。  假设 SoC 负载为 0.85V (VDD_CORE)、并且略小于 6A。 (虽然当前未假设将施加此最大负载,但它设置为设计目标。)

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brenda、

    很抱歉耽误你。 请告诉我目前的情况和预计答复日期。
    由于客户今天要求回复、我想快速了解时间安排。

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    AM62D EVM 的 PDN 仿真尚未最终确定。 此特定应用的 VDD_CORE 估计功耗是多少? 如果客户没有此估算值、您能否填写 AM62D 功耗估算工具 (PET) 并共享电子表格的副本?   

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brenda、

    感谢您的支持。

    AM62D EVM 的 PDN 仿真尚未最终确定。

    我明白了。

    此特定应用的 VDD_CORE 估算功耗是多少?

    假设 SoC 负载为 0.85V (VDD_CORE) 略低于 6A 的电流 。
    以防万一、我们将要求客户提供电子表格。

    此外、由于我想使用私人聊天来共享包含客户信息的材料、如果您能接受我朋友的请求、我将不胜感激。
    此致、
    正常
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brenda、

    我已附加 PET 文件。  如果解压缩过程中出现任何问题、我会向您发送一条私人聊天消息。

    • 最大规格:AM62D-Q1 PET_Public_1V1_MAX_Conditions_202602.xlsm
    • 假设当时的用例: AM62D-Q1 PET_Public_1V1_Actual 工作条件_202602.xlsm

    此致、
    正常

    e2e.ti.com/.../AM62D_5F00_PET.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    根据此特定的客户用例、我建议改进设计、将阻抗至少降低 5m Ω、从而在 20 –50MHz 之间的频率下将 PDN 阻抗保持在 40m Ω 以下

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brenda、

    感谢您的支持。 我们理解。  它们能够满足您提供的宽松规格。  如果有任何其他问题、我将创建一个新主题。

    此致、
    正常