This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:OLDI 视频输出时序配置

Guru**** 2924500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1632417/tda4ven-q1-oldi-video-output-timing-configuration

器件型号: TDA4VEN-Q1

您好、

我们需要修改默认的 DSS 输出视频信号时序。 我们使用的软件版本如下图所示:
347244648151976794.jpg

当前可用的 DSS 视频输出时序如下图所示:
6718404693613549407.jpg

目前、我们的问题如下:

  1. 在 DSS 的时序配置中、有一个名为“像素时钟频率 (Hz)“的参数、其值为 1052MHz。 我想知道这个值是如何计算的。 对于我的时序配置、像素时钟计算应为 (1920 + 32 + 52 + 64)*(1080 + 24 + 48 + 43)* 60 = 156.88MHz。 但是、实际配置值远大于此值。
  2. 可以确认该时序能够正常输出图像。 但是、实际测得的 OLDI 像素时钟大约为 76MHz、这是计算得出的理论值的一半。 这是什么原因?
  3. 我想使用下面图像的时序输出 960*1080 分辨率图像。 我应该如何配置它?
    231c04f3-63c3-4539-b993-7918f610870c.png

谢谢、

Yuwei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我尝试配置以下时序、发现修改像素时钟频率 (Hz) 参数未生效。 输出时钟始终保持固定值。 我的配置如下图所示:

    谢谢、

    Yuwei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuwei:

    在此示例中、时序参数是固定的。 您必须更新此文件 source/drivers/.meta/dss/V0/dss_v0.syscfg.js 以支持新的时序参数。 您可能可以添加新的参数集或删除对固定参数集的检查。  

    此致、

    Brijesh