This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:4K 60FPS 摄像头到显示器基准测试

Guru**** 2885260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1632867/tda4vh-q1-4k-60fps-camera-to-display-benchmark

器件型号: TDA4VH-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TDA4VH

尊敬的 TI 专家:

客户有一个非常基本的要求、即他们的输入摄像头原始数据是 4K 60FPS、他们希望了解 CSI -> VPAC (VISS -> LDC -> MSC)->显示延迟的基准测试。 客户已经看到、在 AM62A 中、我们有以下应用手册(基于 1080p 60FPS)。

www.ti.com/.../spradc4

image.png

客户想了解我们可以在适用于 4K 60fps 的 TDA4VH 上提供的类似基准、请问您能为客户提供这一基准吗?

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Kevin:  

    我们没有确切的数字,但这里是我在想..  

    Capture = 16ms

    ISP = 14ms

    LDC = 14ms

    MSC = 14ms

    显示= 33ms

    因此、总延迟约为 92ms。  请注意、我假设 LDC 和 MSC 都以相同的分辨率输出。 如果它们的输出分辨率较低、则延迟会略有减少。 此外、采集和显示不同步、因此假设显示屏没有太多缓冲、显示屏最多可能有两个帧延迟 。  

    另请注意、假定 VPAC 在 720MHz 下运行、可用吞吐量为 80%。  

    此致、

    Brijesh