This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:phy-ths-settle-ns &amp 的 CSI-RX DPHY 调试参数;phy-ths-SKIP-ns

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1634207/tda4al-q1-csi-rx-dphy-debug-parameter-for-phy-ths-settle-ns-phy-ths-skip-ns

器件型号: TDA4AL-Q1

您好、专家。

我尝试在 Linux 器件树 (DTS) 中找到 CSI-RX DPHY 的参数设置

我们是否支持这些参数设置?

(1) phy-ths-settle-ns

我想这应该是 HS 接收器应忽略任何数据通道 HS 转换(从 THS-SETTLE 开始)的时间间隔  

1.jpg

(2) phy-ths-term-ns  

我想这应该是 HS-RX 在 HS 突发之后忽略数据通道上的任何转换的时间间隔。 间隔的终点定义为在 HS 突发之后 LP-11 状态的开始  

2.jpg

(3) 我们是否可以为 CSI DPHY 配置“端接“启用/禁用?

 

谢谢你

Gibbs

 

参考资料、 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ds90ub960-q1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gibbs、

    这些参数是 根据通道速度自动设置的、我们是否会由于这些参数而出现任何问题?  

    此致、

    Brijesh