This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J742S2-CCS:支持 TDA4APE-Q1 工程创建和 PROCESSOR-RTOS-SDK 设置

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA4APE-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1632223/j742s2-processor-rtos-sdk-support-required-for-tda4ape-q1-project-creation-and-firmware-setup-in-ccs

部件号:J742S2-J742S2 PROCESSOR-RTOS-SDK
Thread 中讨论的其他器件: TDA4APE-Q1TDA4VH

尊敬的团队:

我目前正在 TDA4APE-Q1 平台上担任固件工程师、并且在设置我的开发环境时遇到了问题。

在最新版本的 Code Composer Studio (CCS) 中、无法为 TDA4APE-Q1 器件创建工程。 因此、我尝试使用较旧版本的 CCS;但是、在该版本中、TDA4APE-Q1 器件未列出、或者可在工程创建期间供选择。

请你提供以下指导:

  1. 哪个版本的 CCS 正式支持 TDA4APE-Q1 器件?
  2. 是否需要任何其他的 SDK、插件或电路板支持包才能在 CCS 中启用该器件?
  3. 在该平台上进行固件开发的建议工作流程是什么?
    • 应在何处开发并加载 R5F 固件?
    • 应在何处开发和执行 A72 固件/应用程序?
  4. 是否有任何有关为 TDA4APE-Q1 设置和构建固件的参考工程或文档?

您在解决这些问题方面的支持将帮助我继续开发。

谢谢。此致、
Jayesh Sonawane beeimgtmp-20260401-103359.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    感谢您的查询。 *** Tarun Mukesh Puvada**目前正在休假、直至** 2026年04月29日**。
    您的问题将在他们返回后得到解决。 感谢您的耐心和理解。
    此致、
    TI E2E 支持团队
    ——
    *这是一个自动通知。*

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    哪个版本的 CCS 正式支持 TDA4APE-Q1 器件?

    您可以参阅 TDA4APE SDK 用户指南中的 CCS 设置详细信息。 CCS 版本为 12.4。
    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/j742s2-processor-rtos-sdk/11_02_00_06/exports/docs/psdk_rtos/docs/user_guide/ccs_setup_j742s2.html

    是否需要任何其他 SDK、插件或电路板支持包才能在 CCS 中启用该器件?

    您需要像那样使用该板  J784S4_TDA4VH。
    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/j742s2-processor-rtos-sdk/11_02_00_06/exports/docs/psdk_rtos/docs/user_guide/ccs_setup_j742s2.html#step-4-setup-ccs-target-configuration

    [引述 userid=“692429" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1632223/j742s2-processor-rtos-sdk-support-required-for-tda4ape-q1-project-creation-and-firmware-setup-in-ccs
    • 在该平台上进行固件开发的建议工作流程是什么?
      • 应在何处开发并加载 R5F 固件?
      • 应在何处开发和执行 A72 固件/应用程序?
    • 是否有任何有关为 TDA4APE-Q1 设置和构建固件的参考工程或文档?
    [/报价]

    我们有适用于 TDA4APE 的单独 SDK。 有关更多详细信息、请参阅 SDK 文档。
    https://www.ti.com/tool/download/J742S2-PROCESSOR-RTOS-SDK

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们有一个用于 TDA4APE 的单独 SDK。 更多详细信息、请参阅 SDK 文档。

    我只想知道写入 R5F 和 A72 固件的位置、这意味着我需要使用 Ubuntu (Linux) 或所需的任何其他软件。  

    您可以参阅 TDA4APE SDK 用户指南中的 CCS 设置详细信息。 CCS 版本为 12.4.

    我可以使用 CCS 12.8.1 版、还是只需要使用 12.4 版  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [引述 userid=“692429" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1632223/j742s2-processor-rtos-sdk-support-required-for-tda4ape-q1-project-creation-and-firmware-setup-in-ccs/6299820
    我们有适用于 TDA4APE 的单独 SDK。 有关更多详细信息、请参阅 SDK 文档。

    我只想知道写入 R5F 和 A72 固件的位置、这意味着我需要使用 Ubuntu (Linux) 或所需的任何其他软件。  

    [/报价]

    是的、您需要使用 Ubuntu 计算机 编写/实施自定义应用程序。 即使在 Windows 平台上也支持很少的组件。
    有关更多详细信息、请参阅以下指南。
    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/j742s2-processor-rtos-sdk/11_02_00_06/exports/docs/psdk_rtos/docs/user_guide/getting_started_j742s2.html#build-demos-from-source

    另外、有关更具体的构建详细信息、请参阅各个组件

    [引述 userid=“692429" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1632223/j742s2-processor-rtos-sdk-support-required-for-tda4ape-q1-project-creation-and-firmware-setup-in-ccs/6299820
    您可以参阅 TDA4APE SDK 用户指南中的 CCS 设置详细信息。 CCS 版本为 12.4。

    我可以使用 CCS 12.8.1 版、还是只需要使用 12.4 版  

    [/报价]

    您可以使用它、但 TI SDK 已通过 12.4 官方验证。 我们不知道 12.8 版本可能会出现什么问题。 因此、建议使用 12.4。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您需要使用 Ubuntu 计算机 来编写/实施自定义应用程序。 即使在 Windows 平台上也支持很少的组件。

    这意味着我需要在 Ubuntu 终端中编写 R5F 代码。 如果是、请告诉我我是只需要在 ti-SDK-RTOS 文件夹中编写代码、还是需要创建一个新文件夹、然后告诉我 A72 代码及所有这些代码。

    您可以使用、但 TI SDK 已通过 12.4 官方验证。 我们不知道 12.8 版本可能会出现什么问题。 因此、建议使用 12.4。

    我需要使用 CCS 有什么用途? 如果我在 Ubuntu 终端中编写了 R5F 和 A72 的代码、则 CCS 软件需要什么  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    那么我需要使用 CCS 有何用途? 如果我在 Ubuntu 终端中编写了 R5F 和 A72 的代码、则 CCS 软件的需求是多少 

    CCS 用于调试、而不是在 Jacinto 器件中编写代码

    [引述 userid=“692429" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1632223/j742s2-processor-rtos-sdk-support-required-for-tda4ape-q1-project-creation-and-firmware-setup-in-ccs/6300144
    是的、您需要使用 Ubuntu 计算机 编写/实施自定义应用程序。 即使在 Windows 平台上也支持很少的组件。

    这意味着我需要在 Ubuntu 终端中编写 R5F 代码。 如果是、请告诉我我是只需要在 ti-SDK-RTOS 文件夹中编写代码、还是需要创建一个新文件夹、然后告诉我 A72 代码及所有这些代码。

    [/报价]

    您可以使用 Ubuntu 中的任何文本编辑器工具编写代码、也可以参考 SDK 示例并根据需要进行修改。
    如上所述、使用 makefile 构建应用程序。 有关示例应用程序、请参阅 SDK 中的 make 文件、并根据需要重复使用。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CCS 用于调试、不用于在 Jacinto 器件中编写代码

    因此、我需要在文本编辑器中编写 R5F 代码、就像 Ubuntu 终端。

    您可以使用 Ubuntu 中任何文本编辑器的工具编写代码、也可以参考 SDK 示例并根据需要进行修改。
    如上所述、使用 makefile 构建应用程序。 有关示例应用程序、请参阅 SDK 中的 make 文件并根据需要重复使用。

    这意味着我需要在 SDK-RTOS 文件夹或任何其他文件夹中编写代码。 您能详细告诉我、以便我开始我的工作吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [引述 userid=“692429" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1632223/j742s2-processor-rtos-sdk-support-required-for-tda4ape-q1-project-creation-and-firmware-setup-in-ccs/6301614
    CCS 用于调试、而不是在 Jacinto 器件中编写代码

    因此、我需要在文本编辑器中编写 R5F 代码、就像 Ubuntu 终端。

    [/报价]

    可以、您可以使用任何 IDE(如 Visual Studio)、也可以使用文本编辑器。

    [引述 userid=“692429" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1632223/j742s2-processor-rtos-sdk-support-required-for-tda4ape-q1-project-creation-and-firmware-setup-in-ccs/6301614
    您可以使用 Ubuntu 中的任何文本编辑器工具编写代码、也可以参考 SDK 示例并根据需要进行修改。
    如上所述、使用 makefile 构建应用程序。 有关示例应用程序、请参阅 SDK 中的 make 文件、并根据需要重复使用。

    这意味着我需要在 SDK-RTOS 文件夹或任何其他文件夹中编写代码。 您能详细告诉我、以便我开始我的工作吗

    [/报价]

    可以在任何位置编写、但需要遵循 makefile 方法来构建应用程序。

    我们建议首先尝试运行/实践 TI SDK 中的示例、并开始 根据需要进行修改。 有关 SDK 中的组件和 SDK 中的默认示例的更多详细信息、请参阅前面提到的 SDK 文档。

    如果您有任何与特定模块/组件相关的查询、请创建新 TT。

    此致、
    Sudheer