This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J784S4XEVM:Jacinto TDA4/TDA4VH (J784S4):支持的 IMU 和超声波 (USS) 传感器–驱动程序和示例

Guru**** 2892880 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1633503/j784s4xevm-jacinto-tda4-tda4vh-j784s4-supported-imu-and-ultrasonic-uss-sensors-drivers-and-examples

器件型号: J784S4XEVM
Thread 中讨论的其他器件: TDA4VHTDA4VM

TI 团队大家好、

我目前正在开发 Jacinto TDA4/TDA4VH (J784S4) 平台、并希望了解 TI 在此器件上 IMU 和超声波 (USS) 传感器的验证和软件支持状态。

我有两个相关问题:

1. TDA4/TDA4VH 上的 IMU(惯性测量单元)传感器
TI 已在 TDA4、TDA4VM 或 TDA4VH (J784S4) 等 Jacinto 平台上测试或验证了哪些 IMU 传感器(加速计/陀螺仪/组合 IMU)?
是否有 TI 提供的驱动程序、SDK 组件、示例应用或参考设计可用于在此平台上连接 IMU 传感器(通过 I2C/SPI/UART)?
‑官方不支持特定 IMU 器件、是否有 TI 已确保客户成功与 Jacinto SDK (Linux 或 RTOS) 集成的任何推荐或常用的第三方 IMU?
2. TDA4/TDA4VH 上的超声波 (USS) 传感器
TI 在 Jacinto 平台上已经测试或支持哪些超声波 (USS) 传感器或传感器?
在以下位置是否有任何可用于 TDA4/TDA4VH 上进行 USS 检测的驱动程序、示例代码或 SDK 参考:
Jacinto Linux SDK 或
RTOS/MCU 域 (R5F)?
TI 是否建议在通过 Jacinto J784S4 实现超声波检测时使用任何特定的 TI USS IC、模拟前端器件或固件库?

任何文档链接、示例项目或有关建议传感器选择和软件集成的指导都将非常有用。
感谢您的支持。
此致、
Vineet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些接口通常是低速接口 (I2C、SPI、I3C)、可以通过接头(或类似接头)进行连接。  上述处理器的一些 EVM 支持 STMicro 加速计/陀螺仪。  我不知道我们的 SD 是否支持它(主要包含在 I3C 开发中)。 我并不知道有任何其他使用我们的硬件平台进行测试的 IMU/USS 传感器。