This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM-Q1:SDK Linux ADAS 中的 TDA4VM-Q1 定制电路板 PMIC 变更

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM-Q1, TPS22965

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1632712/tda4vm-q1-tda4vm-q1-custom-board-pmic-changes-in-sdk-linux-adas

器件型号: TDA4VM-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS22965

TI 团队大家好、

我有基于 TDA4VM-Q1 HS 的定制板、我会尝试启动电路板。

我参考了一些用于定制电路板启动的 TI E2E 参考、从中了解了 Pinmux、PMIC、DDR 和 UART 等相关更改。

我也希望在 k3-j721e-r5-common-proc-board.dts 文件和其他相关文件中获得 PMIC 相关代码支持。

我正在使用 PMIC TPS65941213 和 TPS6594111、负载开关 TPS22965 以及 LDO TLV73318。

请提供有关更新所需文件的指导或支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harshil、

    [quote userid=“686421" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1632712/tda4vm-q1-tda4vm-q1-custom-board-pmic-changes-in-sdk-linux-adas

    我也希望在 k3-j721e-r5-common-proc-board.dts 文件和其他相关文件中获得 PMIC 相关代码支持。

    [/报价]

    该 EVM 还具有 TPS6594x。 就 PMIC 的自适应电压调节功能而言、您可以重复使用该节点。

    我假设 TPS6594x 馈送到 A72 aka 计算集群:

    VDD_CPU_AVS 稳压器的电路板设计是否与 EVM 类似?

    - Keerthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerthy、

    感谢您的答复。

    根据以下链接、我的定制电路板中有相同的 VDD_CPU_AVS_REG 电源:

    e2e.ti.com/.../DRA829_5F00_TDA4VM_5F00_3Ph_5F00_Dual_5F00_Leo2.0_5F00_PDN_2D00_0C_5F00_v0.18.pdf

    -哈希尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshil、

    然后、您可以使用与 EVM DTS 文件中相同的 DTS 节点。 无需更改 PMIC 的 AVS。

    - Keerthy