This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6657:最新的 CCS 版本支持 C66 和 COFF

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1631820/tms320c6657-latest-ccs-version-support-c66-and-coff

器件型号: AM5728
主题中讨论的其他器件: SYSBIOS

实际上器件型号是 C6657、器件型号列表中已经没有这样的选项。

为了与基于 C64x 的 COFF 格式的旧 libaray 兼容。  

因此、需要最新的 CCS 版本、BIOS、编译器组合支持 COFF 格式的 C6657。

CCSV6 或更早版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    CCS 版本不一定是密钥、而更重要的是编译器版本。 对于 COFF、请确保使用的不迟于 C6000 v7.4.x 版本的编译器。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    是的、编译器是关键。

    如果 SYS/BIOS 可能需要 XDCTools、则应用程序需要使用 BIOS (DSP/BIOS 或 SYS/BIOS)。 您知道哪个 BIOS 版本不支持 COFF 吗?

    SYSBIOS 库是根据工程配置动态编译的吗? 它不是预编译库? 至少我记得我在第一次配置时看到了 SYSBIOS 的构建日志。 但不知道它是否取决于版本?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您知道哪个 BIOS 版本不支持 COFF 吗?

    我没有 BIOS 方面的专业知识、因此无法解决这个问题。 我将提请器件专家注意此主题以供进一步分析。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    负责的工程师目前不在办公室。 请尽早在下周收到回复。

    此致、

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony Tang:

    对延迟深表歉意。 我在休假。

    请使用以下版本的 CCS、C66x CGT 和 BIOS。

    CCS: https://www.ti.com/tool/download/CCSTUDIO/12.8.1 (v12.8)

    CGT: https://www.ti.com/tool/download/C6000-CGT/7.4.24 (v7.4.24/v7.4.x 或更早版本)

    TMS320C6000 汇编语言工具 v7.4

    BIOS: Release_notes_BIOS_v6_46 (v6_46)

    此致、

    Betsy Varughese.