This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 问题:AM2754-Q1:是 IPC、这是在每个 SoC 内核之间进行通信的唯一一种方法

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1632626/re-am2754-q1-is-the-ipc-the-one-and-the-only-one-method-for-communication-between-each-of-the-soc-cores

您好、Fredy、Luo、

我创建此主题是为了开始 IPC 主题讨论。

   作为打开这个单独线程的原因、禁用内核线程中的问题是:

“您能否发送证明材料、证明每个内核之间有一种且只有一种通信方法:IPC? “

谢谢

此致

Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luo、

    首先:

    该查询的目的是证明 AM275x 的内核之间保持活动状态的任何不良干扰(即 HSM M4 和 DM R5F)、

    可以通过禁用 IPC 来消除?

    谢谢

    此致

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、是否有任何相关材料可以证明? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luo、

    我目前正在研究可用文档、但可能需要联系 AM275x IPC、互连和存储器硬件专家。

    我希望我能够在明天尽早跟进更多细节 (COB)。

    我感谢你的耐心!

    此致

    Anastas Yordanov  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Luo、Fredy、

    我还没有在现有的文档中找到任何证据证明 IPC 是唯一可能的核心间沟通机制。  

    我怀疑、因为 MAIN 域中还有 DMSS(DMA 的数据移动子系统)、如果对其进行配置、则允许在内核操作后台的不同存储器区域之间进行数据流量。 此外、还具有片上共享存储器、这种方式存在干扰风险。   

    我认为、补救措施可能不仅是禁用活动内核访问 IPC 硬件邮箱,而且是强制执行一些安全措施的问题 — 通过相关的 CPU 防火墙配置、通过活动内核域隔离措施(复位隔离,时钟隔离)启用内存保护。

    如果您要谈一谈 AM275x 中剩余的 CPU (dspss) 中的绝对有源内核隔离。  

    遗憾的是,AM275x 安全专家今天不可用,由于假期在印度和即将到来的复活节假期。 所以,请希望有专家回答该问题 — 在下个星期的中旬。

    感谢您的理解!

    此致

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luo、Freddy、

    我确认了主 R5F 内核与 DM R5f 内核和 TIFS M4 之间唯一的通信方法 是安全代理(用于 TISCI 服务请求) 。 如果没有来自主 R5F 内核的 TISCI 请求、则 DM R5F 和 TIFS M4 将保持等待中断 (WFI)。 AM275x 的处理器间通信 (IPC) 硬件包括:邮箱、自旋锁和安全代理。

    我希望这有助于回答您的问题!

    谢谢

    此致

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我明白。