This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】AM2434:了解串行 QSPI 闪存的 QE 位配置

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1635272/faq-am2434-understanding-qe-bit-configurations-for-serial-qspi-flash

器件型号: AM2434

要在使用 QSPI 闪存时启用四路操作、必须从 OSPI 控制器设置一个 QE 位。 不同的闪存器件具有不同的 QE 位配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是 QE 位?

    四路使能 (QE) 位是状态寄存器中的非易失性读取/写入位、出厂默认值为“0",“,在、在执行任何四路 I/O 操作之前、该位必须设置为“1"。“。 当 QE 为“0"时“时、该器件在单 I/O 模式下运行并忽略所有四通道命令、但设置为“1"时“时、会启用四通道 I/O 模式、从而使该器件能够通过四通道 I/O 接口支持四路读取/写入命令和输出数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不同闪存器件的 QE 位配置

    QE 位基于闪存器件位于状态寄存器的不同位置。

    a)。 对于属于 Macronix 的闪存器件(例如 MX25L25645G、MX25L323F、MX25UW12845G)  以及来自 ISSI 的闪存器件  (例如 IS25LP256D、IS25WP256D)- QE 位是状态寄存器 1 的位 6 或第 7 位。

    b)。 对于属于 GigaDevice(例如 GD25B64C)、Renesas(例如 AT25SF641)和 Winbond(例如 W25Q256JV、W25Q128JW、W25Q128JV-DTR、W25Q512JV) 的闪存器件、QE 位是状态寄存器–2 的位 1 或第 0 位。

    c)。 对于属于 Infineon 的闪存器件(例如 S25FL128S、S25FL256S)、QE 位被命名为四位、即配置寄存器 1 的位 1 或第 0 位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例外情况

    一些闪存具有不同的配置来设置 QE 位

    a)。 对于 Infineon 的闪存部分 S25HL512T 串行 NOR QSPI 闪存部分、配置寄存器 1 的位 1 或第 0 位有一个 QUADIT 位可启用 1-1-4 和 1-4-4 协议。

    同一闪存部分还具有配置寄存器 2 的位–1 作为 QPI-IT 位来启用 4-4-4 协议。

    b)。 某些闪存器件没有 QE 位、例如 Winbond 的 W25N04KW 串行 NAND QSPI 闪存器件。

    c)。 某些闪存器件将 QE 位设置为出厂默认值。 在这种情况下、QE 位已设置且无需再次设置、例如 Winbond 的 W25Q256JVxxQ 串行 NOR QSPI 闪存器件、ISSI 的 IS25LP256Q-xxxx-xx 串行 NOR QSPI 闪存器件和 GD25B64C 串行 NOR QSPI 闪存、QE 位的默认值为 1、无法更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ROM 是否设置 QE 位?

    否、ROM 无法设置 QE 位。 ROM 只能从闪存读取数据、因此无法写入任何数据或设置闪存中的任何位。 因此、ROM 不会发送任何命令序列来进入四通道模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议
    建议选择出厂时预先设置了 QE 位的闪存器件、例如 W25Q256JVxxQ、它可以在四通道 SPI 模式下直接引导。

    但是、如果使用没有出厂设置的 QE 位(例如 W25Q256JVxxM)的闪存器件、请验证 QE 位是否为非易失性并且位于状态寄存器中。 此配置允许系统最初以传统 SPI 模式 (1s-1s-1s) 引导、之后可以在运行时对 QE 位进行编程。 由于 QE 位是非易失性的、它将在下电上电期间保留其值、从而能够在四通道 SPI 模式下直接进行后续启动、而无需重新配置。