This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P-Q1:客户产品故障分析主题说明

Guru**** 2967440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1634155/am62p-q1-customer-product-return-topic-clarification

器件型号: AM62P-Q1

尊敬的 TI 专家:

我们收到了 TI 的 CPR 文档(Sitara MPU 客户故障分析)、并需要阐明一些未结项目。

  1. 哪个内核将处理此 WIR 认证、哪个主机内核用于 ATE 和基准测试序列? 由客户配置?  image.png
  2.  在 TI 端进行 ATE 测试或基准测试后、SoC 是否也可以返工?
  3. 以下是一个有关“秘密泄露“的问题、TI 回复“否“: image.png
    1. 我们想知道、在使用 WIR 证书和 SBL 证书解锁器件后、是否可以读取机密数据、例如 OTP 密钥...
    2. image.png
    3. 根据上述信息、解锁器件后、OTP 保险丝将被清除?

谢谢

BR。

Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    1.) 我需要与安全领域的另一个期望交谈、他们直到星期一 13th。   

    2.) 如果您询问是否返回了器件、并且 TI 用尽了所有方法来查找 故障、但器件似乎 通过了->器件是否能够返回给客户重新安装到电路板上并重试(假设未尝试新的 OTP 写入、并且使用了与原始 OTP 密钥相同的客户签名二进制文件)。   答案是肯定的。  ATE 和基准测试流程都不会改变器件与客户的接收方式。

    3.a) 使用签名的 WIR 证书时、OTP 密钥等机密数据将对 TI 保持隐藏状态

    3.c) 对于 OTP 保险丝、不可访问可能是比清除的更好的术语。  TI 将无法查看/访问 OTP 密钥、但如#2 中所述、客户仍可根据需要重新测试。  例如、不会永久擦除 OTP 密钥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进一步扩展上面的#1:

    1.) WIR 证书由 DMSC/SMS_HSM 内核处理、以便通过 TrustZone 身份验证验证证书签名。  如果证书被验证为有效、则可以将其他内核连接到并允许运行 CCS 裸机测试。

    如果需要进一步说明、请告知我们。

    -詹姆斯