This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6422:在 MCU 的 R5F 上使用 MCU 域外设以及 SDK 11.02.00.24

Guru**** 2937200 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1634882/am6422-using-mcu-domain-peripherals-on-r5f-on-mcu-plus-sdk-11-02-00-24

器件型号: AM6422
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

TI 团队大家好、

由于某些设计选择(现在无法更改)、我们必须使用一些 MCU 域外设。  R5F 内核是否可以在当前 MCU 和 SDK 11.02.00.24 上使用 MCU 域外设(例如 SPI、I2C、GPIO 等)? 我在 syscfg 中看到可以选择 MCU 域外设:  
image.png

我查看了一个相关问题(3 年前)、在该问题上需要修补 SBL 以允许访问 R5F 和 MCU 域外设。 这种情况是否仍然存在? 此外、当不使用任何 MCU 域中断时、是否需要进行任何修改?
谢谢你

Montassir Kounsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    它允许使用 MCU 外设 加密数据 、唯一的限制是 MCU 域外设不支持 DMA。

    此外、当您选择轮询/中断模式中的任何一种时、都不需要进行其他更改、因为对 SysConfig GUI 中的此下拉列表进行的更改只会自动生成下的文件 已生成\ 文件夹。 这消除了您需要的额外努力

    希望这有所帮助。

    我检查了一个相关问题(3 年前)、在这个问题上、需要修补 SBL 以允许访问 R5F、从而访问 MCU 域外设。 这种情况是否仍然存在? [/报价]

    情况已不再如此。 请尝试一下、并告诉我。

    此致、

    Vaibhav