This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:不正确的视频时序配置输出

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1635111/tda4vm-incorrect-video-timing-configuration-output

器件型号: TDA4VM

你(们)好

专家。

我正在寻找视频分辨率,但实际的 hFrontPorch 值没有被应用。

我预计为 60、但实际值为 136。 实际值比配置值高 76。

image.png

左侧是之前使用的分辨率、右侧是我要更改为的分辨率。

采用左侧配置时、会输出视频、但 hFrontg沿 比配置的值高 76。

配置正确时、视频无法输出。 hFront门 沿也是 76 高。

 

我在串行器中读取每个值。 当输出视频时、我可以检查 pclk 检测。 但当视频无法输出时、我无法读取 pclk 检测。

 

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我读取了错误的寄存器地址、因此 hFrontg沿 值更高。
    但我仍然有 pclk 检测的问题。 DSS 是否使用自己的内部计算来覆盖手动配置的像素时钟?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lee:

    嗯,它可能不只是与 hFrontPorch 有关,像素时钟甚至有变化,这个新的像素时钟是否支持在接收器?  

    DSS 在像素时钟中实际没有太大作用、它仅根据提供的像素时钟工作。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    我已解决此问题。 此外、我还修改了 app_dss_dual_vout.c 文件。

    谢谢你